This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:对于 IWRL6432板、有一个 cfg 文件"iwrl6432_MotionDetect_1TX-1RX.cfg"在 SDK 中给出、该板的 cfg 文件的方位角分辨率是多少?

Guru**** 2554790 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1248005/iwrl6432boost-for-the-iwrl6432-board-there-is-a-cfg-file-iwrl6432_motiondetect_1tx-1rx-cfg-given-in-sdk-what-will-be-the-azimuth-resolution-for-this-cfg-file-for-this-board

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:IWRL6432

您好


我需要有关 IWRL6432电路板的紧急信息

这是一个阻滞的项目,我需要的信息紧急。

对于 IWRL6432电路板、SDK 中提供了一个 cfg 文件"iwrl6432_MotionDetect_1TX-1RX.cfg"
此开发板的该 cfg 文件的方位角分辨率是多少?

在文档中、将公式写入 ASIN (2/虚拟天线)

但这里的虚拟天线-1 (RX)* 1 (TX)=1
ASIN 公式不适用于此。 它将给出一个虚弧度、  

此致
阿迪亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:  

    采用1 Tx - 1 Rx 配置时、方位角信息不可用、仅包括距离。 这是有道理的、因为没有第二个 Rx 天线、相隔一定距离、我们可以通过该天线比较相位以估算角度。

    有关更多信息、请参阅雷达学院的本节: 毫米波雷达传感器基础知识—雷达学院文档

    此致、
    卢克