This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:级联 AWRL6432BOOST 器件

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST, AWRL6432, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1248254/awrl6432boost-cascading-awrl6432boost-devices

器件型号:AWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件: AWRL6432AWR2243、MMWCAS-RF-EVM

您好!

出于研究目的、我会跳转至级联 多个 AWRL6432Boost 器件。 这可能吗?如果可以、我如何实现它?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关您的申请的更多详细信息? 你说级联是什么意思?

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clinton!

    我们正在尝试创建一个具有(至少) 50/lambda 跨度的天线阵列、其虚拟阵列中有望有超过15个天线。 我们喜欢 AWRL6432芯片的外观、因为它具有宽带宽。 我所说的级联是指以这样的方式连接在一起:多个 AWRL6432芯片作为一个芯片运行、同时实现 更大的天线阵列。  

    例如、AWR2243芯片在 MMWCAS-RF-EVM 上级联了4次。 我认为三个信号是用于级联它们的:

    1. 用于同步线性调频脉冲帧的同步硬件触发器。
    2. 40Mhz 晶体振荡器时钟
    3. 20GHz LO 信号。

    我希望能够在多个 AWRL6432和4KB 之间 升压 EVM 板、这样我就可以将它们放置在合适的距离处。 我认为  AWRL643无法共享20GHz LO 信号、但会共享1. 和2. 够了吗? 是否有办法可靠地实现这一目标? 再次感谢您的观看。  

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    我在这里回答、虽然 Clinton 在外、但 AWRL6432不支持级联。 此功能仅限于 AWR2243等我们的前端器件。

    谢谢。

    安吉