This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] KTY81/KTY82 EOL 更换| TMP6x 硅 PTC

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP61, TMP63, TMP64
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1249326/faq-kty81-kty82-eol-replacement-tmp6x-silicon-ptc

器件型号:TMP61
主题中讨论的其他器件: TMP63TMP64

是否有适合替代停产的 KTY81或 KTY82 PTC 的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 背景:

    如公告202301036DN 所述、自2023年3月30日起、KTY81和 KTY82系列硅 PTC 温度传感器已达到其使用寿命(EOL)末期。

    在本文中、我将介绍 TI TMP61硅 PTC 温度传感器、可替代 KTY81/KTY82。 我还将重点介绍这些传感器之间的功能差异、指出您可能需要针对应用(硬件和软件)采取的注意事项、您的系统如何从这种更改中受益、以及建议的替代产品的可订购器件型号。

    1. 功能比较:

    在下表中、您将了解 KTY81/82与 TMP6X 系列器件的比较情况。 这些参数都被考虑在内、因为它们将决定系统的最佳 TI 替代方案。

    参数

    TMP61

    TMP63

    TMP64寄存器

    KTY8x

    TMP6x 优势  和实施说明

    R25°C 选项

    10k

    100k

    47k

    1k、2k

    ·更多电阻选项、功耗更低

    · 实施软件更改以考虑有效电阻

    建议运行条件

    VSNS:0V 至5.5V

    ISNS:0 µA 至400 µA (-40°C 至150°C)

    µA µA:50 μ A 至250 μ A (150°C 至170°C)

    VSNS:0V 至5.5V

     

    ISNS:0 µA 至40 µA

    VSNS:0V 至5.5V

     

    ISNS:0 µA 至100 µA

    ISNS:0 µA 至10mA (25°C)

    0 µA 至2 mA (150°C)

    ·电流消耗更低、因此功耗更低。

    ·在考虑更换电池组时、应考虑电源电压值

    温度范围

    TMP6131DYAR:
    -40°C 至150°C

    TMP6131DYARQ1:
    -40°C 至150°C

    TMP6131ELPGM:
    -40°C 至150°C  

    TMP6131ELPGMQ1:
    -40°C 至170°C

    TMP6331DYAR:
    -40°C 至150°C  

    TMP6331DYARQ1:
    -40°C 至150°C

    TMP6431DYAR:
    -40°C 至150°C

    TMP6431DYARQ1:
    -40°C 至150°C

    -55°C 至150°C

    类似的温度范围

    之间的区别吗?

    AECQ100 1级和0级选项

    表面贴装可订购产品

    0603封装尺寸

    10k Ω μ s:  TMP6131DYAR

     

    0603封装尺寸

    100k Ω:TMP6331DYAR

     

    0603封装尺寸

    47k Ω:  TMP6431DYAR

    SOT-23

    Ω μ s:KTY82/1xx
    KTY82/110 KTY82/120 KTY82/121 KTY82/122 KTY82/150 KTY82/151

     

    Ω μ s:KTY82/2xx
    KTY82/210 KTY82/220 KTY82/221 KTY82/222 KTY82/250 KTY82/251 KTY82/252

    体积减小85%

    面积缩减80%

     

    封装兼容*

    穿孔

    可订购产品

    TO-92S

    10k Ω μ s:  TMP6131LPGM

    汽车:

    TMP6131ELPGMQ1

    不适用

    不适用

    SOD70

    Ω μ s:KTY81/1xx
    KTY81/110 KTY81/120
    KTY81/121 KTY81/122
    KTY81/150  

    Ω μ s:KTY81/2xx
    KTY81/210
    KTY81/220 KTY81/221
    KTY81/222 KTY81/250

    体积减小48%

    面积缩减60%

     

    封装兼容

    *封装兼容性说明如下

    1. 更换注意事项:
    • 软件:

    首先、让我们考虑25°C 时有效电阻的差异。 TI PTC 系列产品中电阻最低的是10k Ω 时的 TMP6131。 这也是您的电流应用中最接近1k 和2k 有效电阻的值。 这种差异的优势说明如下。 但是、此变化意味着应调整温度读数的软件处理、以考虑新的转换值。 TI 建议使用 Vbias–Rbias 设置以及4阶多项式方法来提高温度转换速度与效率。 有关如何使用 TI 的 TMP6X 创建四阶多项式以将电压/电阻转换为温度的更多信息、请参阅以下 应用手册。还有其他常用方法可用于数据转换、例如查找表和 Steinhart-Hart 模型方程。 借助热敏电阻设计工具、您可以使用这些特定于您的设置的方法中的任何一种-无论是电流偏置还是分压器偏置。 更多有关该设计工具的信息、请参阅以下 链接

    • 硬件:

    接下来要考虑的是封装兼容性。  对于表面贴装 PTC、TI 提供了 DYA 封装、如果需要快速更换、可以将该封装安装在 SOT-23封装结构上。 如下所示、可使用适当的焊锡圆角将 DYA 焊接在 SOT-23的引脚1和2之间。 此外、由于 SOT-23焊盘更宽、因此应避免使用过多的焊锡膏来限制器件在回流焊过程中旋转。

    TMP6X DYA 安装在 SOT-23封装中

    在穿孔封装方面、TI 的 LPG 封装兼容、可替代引脚对引脚。

    重要说明 :由于 TMP6x 系列的内部 ESD 电路,这些硅 PTC 有极性。 在应用板上组装该器件时:VHIGH 焊盘上的引脚2和 VLOW 焊盘上的引脚1应确保正常运行。

     

    1. 优势:

    在考虑这些更改后、我们可以讨论 TMP6X 可以为您当前的应用带来的诸多优势。 TMP6X 具有更高的 TCR 和有效电阻、功耗更低、灵敏度范围更广。 更低的功耗还可以减少自发热的误差。此外、由于占用空间更小、您还可以节省电路板设计空间、如下图所示。  有关 TMP6X 与 KTY82的完整功能比较、请参阅以下预加载设计工具: e2e.ti.com/.../Thermistor-Design-Tool-_2D00_-Voltage-Bias-_2D00_-TMP6X-vs-KTY82.zip

    有效电阻与温度间的关系图

    封装尺寸比较

    其他优势包括内部 ESD 二极管带来的 ESD 保护以及 TI TMP6X 内部架构带来的 EMI 抗扰性。 我们的器件还支持多种软件方法、可提高精度。 这些技术包括单点失调电压校准、过采样和噪声滤波技术-以下 应用手册将全面详细介绍所有这些技术

    1. 资源:

    在整个温度范围内达到±1°C 或更高的精度。 低成本 TMP6x 线性热敏电阻

    创建 TMP6温度测量的多项式

    TMP6X 过采样