This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-PGA460:C_INP 和 C_INN 的额定电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-PGA460, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1248795/boostxl-pga460-voltage-rating-of-c_inp-and-c_inn

器件型号:BOOSTXL-PGA460
主题中讨论的其他器件: PGA460

您好!

我目前正在通过 BOOSTXL-PGA460 EVM 评估 PGA460、并测试一些高频和高压额定传感器(300kHz 和400kHz 共振频率、最大驱动电压为400Vpp)。

由于我的要求是短距离测量、因此我已经使用直接驱动拓扑测试了传感器。 现在我想使用变压器驱动方法、以更高的驱动电压测试相同的换能器。 实际上、我用大约200Vpp 来激励换能器、但目前我尚未将换能器本身连接到 PGA460的接收器输入。 原因是我不确定 C_INP 和 C_INN 所需的额定电压。 到目前为止、我了解了 C_INP 可以限制流入 PGA460接收器输入级的电流、并消除直流偏置;C_INN 应主要具有噪声滤除目的。 我已经根据 PGA460数据表的表8-2中的建议计算了最佳 C_INP 和 C_INN 值。

BOOSTXL-PGA460中包含的 C_INP 和 C_INN 具有50V 的额定电压;在驱动50V 以上的传感器时、C_INP 和 C_INN 电容器的额定电压是否应该担心? 这些电容器的额定电压与驱动电压有何关系?

我希望我能够清楚地表达我的疑问。

提前感谢您的关注。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    感谢您在传感器论坛发帖!  

    如果您使用的是单基地拓扑、其中使用相同的传感器驱动传感器并接收信号、则应注意 C_INP 和 C_INN 电容器额定值。 主要的问题是连接 C_INP 和传感器输出、因此该电容器将接收提供给传感器的全部200Vpp、因此该电容器的额定值应该合适、并且应该能够处理可能发生的任何过冲。 C_INN 电容器接收到一些电压、但不如 C_INP 大、因此仍然建议根据电压对该电容器进行适当的评级。

    对上述额定值进行了更正、但 C_INP 的额定电压为100V、C_INN 的额定电压为50V (分别为 C10和 C11)。

    如果应用需要短距离200Vp、则电压非常大、可以帮助您实现远距离。 请记住、电压越大、您的稳定时间就越长、这反过来会因振铃而减少您的最小可能测量值。  

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    艾萨克