This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3007:结果寄存器上的值不正确。

Guru**** 1151830 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1243914/opt3007-incorrect-value-on-the-result-register

器件型号:OPT3007

您好!

我的客户在其系统中使用一个 OPT3007、发现一些 OPT3007器件在相同的测试条件下工作、OPT3007读取的结果寄存器值不正确。

您能帮助提出一些意见吗?

系统应用:

通常、当有 LED 灯时、OPT3007在结果寄存器中获取值(55B5/5575)。

当有带 LED 灯且获得结果寄存器上的值(BFFF)时、它们会异常地考虑 OPT3007。

当没有 LED 灯亮起时、它们会异常地考虑 OPT3007并在结果寄存器中获取值(A05F)。

它们在合上盖子时会异常考虑 OPT3007并在结果寄存器中获取值(0001)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    由于假期、我们将在本周晚些时候回来。 感谢您的理解!

    最佳

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

    还要共享 OPT3007的以下寄存器代码。

    I2C_WRITE_BYTE_2 (0x8A、0x01、0xCE、0x10);

    I2C_READ_BYTE (0x8A、0x7F);

    I2C_READ_BYTE (0x8A、0x00);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    您能否分享3种异常情况下的实际照度读数? 在这3种情况下、您能否采用良好的 OPT3007并获得相同的读数?

    这将有助于我们直接将预期读数与器件读数进行比较。

    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队

    我是 Ryan、在 Garmin 的供应商管理部门工作。 根据 GP 交换分析、异常现象与 LS 组件(464-00115-00/OPT3007YMFR)有关。 但是、TI 并没有安排对异常材料的分析。 您能否协助解释原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您的答复。 我们会在今天结束或明天早些时候回复您的问题。

    谢谢!

    B·埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们需要更多数据来了解客户的应用以及器件可能发生故障的原因。 以下数据点进行比较。 利用这些信息、我们可以继续进行调试。

    "您能否分享3种异常情况下的实际照度读数? 在这3种情况下、您能否采用良好的 OPT3007并获得相同的读数?

    这将有助于我们直接将预期读数与器件读数进行比较。"

    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对迟交的答复表示歉意。

    请参阅以下测试报告。

    e2e.ti.com/.../lux-readings-for-the-3-abnormal-and-3-good-case.ppt

    OPT3007的横截面图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Henry。

    我将离线跟进您的后续步骤。

    哈伦