This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3006:ADDR 引脚开路

Guru**** 1154590 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3006, OPT3007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1250384/opt3006-addr-pin-open

器件型号:OPT3006
主题中讨论的其他器件: OPT3007

大家好!

我的联系人正在尝试共同布局 OPT3007和 OPT3006、因此我想知道是否可以使 OPT3006的 ADDR 引脚(和 INT 引脚)悬空。 数据表似乎提示这不起作用、但我想检查一下。

此致!

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    将 ADDR 引脚悬空可能会导致器件无法响应、因为不会设置 ADDR 配置。

    谢谢!

    B·埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    他们希望同时使用3006和3007的原因是什么?

    此致!

    亚历克斯