请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5056-Q1 正在寻找参考文档来 计算传感器的功率耗散?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Prathmesh:
感谢您考虑使用 TI。 我不知道有一个计算功率耗散的特定文档、但在此我可以为您提供一些估算功率耗散的方法。 在最坏的情况下、您可以使用预期为器件供电的最大电源电压和10mA 的最大工作电源电流。 因此、如果提供5.5V 电压、则将是5.5V*10mA = 55mW。 但是、如果您需要更接近典型性能的器件、则可以采用典型电源值。 然后、您可以从下面所示的电源电流与温度间的关系图中推断典型电源电流。 如果我假定 Vcc = 5V、那么相应的斜率可近似为(6.75A-6A)/(120°+25°)=5.172E-6A/°C。 从可以通过计算 Vcc_typ*(slope A/°C)(工作温度°)来估算忽略器件输出路径的功率耗散。 现在、对于输出功率分量、数据表指定的最大连续输出电流为+-1mA。 我们当然不需要这么大的拉电流或灌电流。 如果您知道下游元件的电阻、则可以计算最大输出电流 IO、方法是取输出电压的最大线性范围 VL=Vcc-0.2、然后除以下游电阻。 需要 VL*IO 来获得输出功率耗散。