This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 实施主动雷达应答器或目标仿真器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1250098/implement-an-active-radar-transponder-or-target-simulator

您好!

我们愿意实施有源应答器、即以毫米波(例如60GHz)接收雷达信号的器件、可以对其进行放大和传输。

更高级的选择 是在信号被衰减之前为信号添加延迟/代码/多普勒偏移。

我们是否可以使用 TI 的毫米波传感器实现此目的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    由于 TX 和 RX 混合的方式、这可能非常困难(请参阅数据表和技术参考手册)。 这是可能的、但类似这样的应用开发超出了我们的毫米波 E2E 支持范围。

    此致、

    佩德霍姆