This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC3114-Q1:功耗问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC3114, LP3990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1250380/ldc3114-q1-power-consumption-questions

器件型号:LDC3114-Q1
主题中讨论的其他器件:LDC3114LP3990

大家好、我有几个有关 LDC3114功耗的问题。

1:LDC3114 µA 数据表第1 页显示了"一个按钮:0.625SPS 时为6 μ A"、而第5页显示了"待机电源电流"、典型值为7uA、最大值22uA。  不知为何、对一个按钮进行采样时的电流消耗实际上小于待机模式下的电流消耗?  您能否解释一下哪些配置设置会产生尽可能低的电流消耗?

LDC3114 EVM 使用 LDO LP3990、 与 LDC3114在这些低功耗模式下使用的 LDO 相比、消耗的静态电流(~43uA)要大得多。  我认为、如果我们对 LDC3114的低功耗性能感兴趣、那么明智的做法是选择另一个 LDO。  我在3114数据表中没有看到任何电源噪声抑制、PSRR 或其他 LDO 选择要求。  您能否分享有关如何选择 LDO 的任何提示、或者 LP3990是否有特殊功能使其非常适合 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    第5页列出的典型电流消耗涵盖了所有温度变化、但6uA 很可能是指室温测试。 图6-8显示了在 Vdd 以及不同温度下待机电流的变化:  

    如果要估算实现方案的电流、可使用第8.1.12节中的公式或使用 LDC 设计工具 电子表格根据传感器设计计算此值。  

    对于 LDO、没有任何特殊要求使 LP3990成为 EVM 的选择。 任何能够为 LDC3114和您所拥有的任何其他1.8V 组件提供足够电流的器件都将够用。 选择 LDO 时、请务必记住 LDC3114最高传感器通道电流(上面等式中为 Iactive)。 对于 PSRR、电源上的任何噪声都可能耦合到器件测量中、但 对于此器件没有特定的最低要求或要求。  

    此致、  

    贾斯汀·比格尔