This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35CAZ/LFT4

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1251072/lm35caz-lft4

 LM35CAZ/NOPB 和 LM35CAZ/LFT4之间的区别是什么?

数据表似乎表明封装、数量2000与1800有微小的差异。

其次、数据表未指示 LM35CAZ/LFT4的温度范围-它与  LM35CAZ/NOPB 相同吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    NOPB 和 LFT4的区别在于包装选项:

    • NOPB 采用散装包装->直引线
    • LFT4采用电流组 ->成型引线

    有关打包后缀的更多信息、请参阅以下应用手册。

    两个可订购器件的温度范围为-40°C 至110°C、与 CA 等级相关、如下所示(数据表第4页):

    此致、

    西蒙·罗哈斯