This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:如何将 SBL 示例作为 CCS 工程

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1250033/iwr6843isk-how-to-make-sbl-example-as-ccs-project

器件型号:IWR6843ISK

您好!

无法将以下路径中的 SBL 导入到 CCS 中。

 - C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS;packages\ti\utils\sbl

我希望导入该示例并更新一些源代码。

是否 有方法可以将其作为 CCS 项目使用?

我的环境如下所示  

  • SDK:MMWAVE_SDK_03_06_00_00-LTS
  • 工具箱:radar_toolbox_1_10_00_13

如何构建 SBL?

当我尝试构建时、会发生错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有.projectspec 支持将工程导入 CCS。

    您可以尝试的一种方法是采用 SBL 源代码、将其放入我们的开箱即用演示代码中并从此处编译。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我创建了一个基于 MMWAVE_diag_sbl 的项目。

    并且构建已成功完成。

    但是箱体的大小太大了。 它是313Kb。

    原始 sbl.bin 为61KB。

    我想这是因为两个 make 文件不同。

    我的本地 make 文件说"自动生成的文件。 请勿编辑!"。

    您能告诉我 如何编辑 make 文件吗?

    感谢你的帮助。

    此致、

    吉永.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否详细介绍一下您的项目? 您是否在我们的开箱即用演示中对其进行了介绍? 能否发送项目中所用文件的屏幕截图?

    若要编辑 make 文件、可以在"Project -> Properties"中配置某些编译器/编译器设置。 我建议从此处开始查看您的项目、以了解是否有您不需要的文件/库。

    您正在查找什么大小的.bin?

    此致、

    时间