This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900EVM:pga900GUI 软件卡在初始化页面上

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1250486/pga900evm-the-pga900gui-software-is-stuck-on-the-initialization-page

器件型号:PGA900EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

pga900GUI 在打开时始终显示初始化接口,且在打开时仍然显示初始化接口与兼容,Windows11系统,LabVIEW 运行时12 64位和32位安装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、renyi:

    欢迎来到 E2E 论坛!  您是如何获得该计划的?  您是从 TI.com 的 PGA900EVM 工具页面下载的吗?  该 zip 文件应已标记为 sldc009a.zip。  GUI 的启动界面中应该会显示一些其他信息、但这可能与显示器的屏幕分辨率有关。  此外、建议在安装之前从 zip 文件中解压安装文件。

    启动界面之后、下一步是连接 USB2ANY 控制器。  此主板的文件是否正确安装?  这些文件应该位于 Program Files (x86)文件夹中。

    您还应该会看到以下文件:

    我还建议尝试重新安装主应用程序、并在安装 GUI 后重新启动计算机。  如果您仍然看到问题、请告诉我。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我已经从 TI.com 安装了相关软件。 系统似乎缺少一些运行文件。 您是否也有 windows11系统,已重新解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、renyi:

    TI 当前未使用 Win11、仅使用 Win10。  因此、我不确定这两个版本之间可能缺少什么。  您能否分享您为解决此问题所做的工作?

    此致、

    鲍勃 B