This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:AWR2243

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWCAS-RF-EVM, AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1249297/awr2243boost-awr2243

主题中讨论的其他器件:AWR2243、MMWCAS-RF-EVM

您好!

我们使用的是具有4个级联 AWR2243芯片的定制电路板设计。 我们 最近 看到了一个问题、即我们间歇性地在某些线性调频脉冲上看到功率级别下降、请参阅下面的 ADC 样本水平图中的示例。 因此、当我们执行距离多普勒 FFT 时、一些帧上的能量会沿着多普勒维度以旁瓣的形式传播、导致杂散 CFAR 检测、请参阅下面展示这一点的距离多普勒热图示例。

我们将在下文中对此进行调试并了解原因、我们想知道您以前是否观察到过类似的行为? 我们以13.12MSPS (复杂采样)的速度、使用 TDM、128个线性调频脉冲环路(每个环路12个线性调频脉冲)、每个线性调频脉冲256个样本进行采样。   这种情况 出现的时间段似乎是间歇性的、但看起来它通常持续44-45次线性调频脉冲循环、持续时间大约为 16ms。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要在内部与团队进行核实。 我们会在几天后回复您、提供相关的最新信息。

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    到目前为止、我们尚未观察到任何此类行为。 所有虚假观察结果均已记录在 AWR2243勘误文档中。 您提到您当前正在使用您的定制板。 是否可以对您的相同线性调频脉冲方案使用 TI MMWCAS-RF-EVM 执行前端配置和数据捕获? 否则、我们将能够直接支持调试。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    我们下周早些时候将尝试使用 MMWCAS-RF-EVM 进行测试、看看问题是否仍然存在 、并联系您

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    当然可以。 都将等待您的回复。

    此致、

    考希克