请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCA1000EVM 主题中讨论的其他器件:AWR1843
您好!
我 通过使用 DCA1000的 CLI 工具和 AWR 的可视化工具应用、使用 AWR1843以及 DCA1000记录了几个原始 ADC 帧。
虽然解析数据以及 FFT 计算似乎没有 任何问题、但我在将测量的频率转换为仪表时遇到了一些困难。
测量值与观测到的场景相匹配。
有人可以 详细说明这个过程吗? 我介绍了教程中建议的几个公式、但都没有产生正确的值。
然而、使用可视化工具应用程序查看值时、它们与观察到的场景非常匹配。
谢谢
于瓦尔