请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2944EVM TI 您好:
我们参考了文档"TI 雷达器件中的线性调频脉冲参数编程"第2.2.1节、以进行"不模糊最大速度"值计算(如下图所示)、
Δ t = C/f = 3x10^8/76.5GHz = 0.00391 λ
tc=空闲时间+斜坡结束时间= 8us+9.54us=17.54us
因此、计算得出的不模糊最大速度=λ μ s/4Tc=5.56 (m/s)
但是、此计算值与毫米波演示可视化工具"18.75 (m/s)"中显示的"最大径向速度"值不匹配、如下图所示。
此外、还附上了我们的 CFG 配置文件、
您可以帮助了解一下这个问题吗?
谢谢~