This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE3010:AFE3010无法消除警报信号

Guru**** 1552380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1249997/afe3010-afe3010-could-not-remove-alarm-signal

器件型号:AFE3010

尊敬的团队:

我的客户根据您的建议重建了一个原理图外部配置、但在无法删除警报时仍会出现一些问题。  

您能否帮助检查此问题的参数和原理图? 之前的 ESE 主题、您可以参考以下链接:

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1244645/afe3010-the-alarm-signal-cannot-be-removed/4714646#4714646

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe:

    我将对此进行回顾、并很快做出响应。

    此致!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    您正在引用的主题帖 仍在进行中。 我现在正在解答客户的新问题。

    此致、

    彼得