This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:区域扫描仪实验室的 AWR1843AOP 配置所需的帮助

Guru**** 1876410 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR6843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1249344/awr1843aop-assistance-needed-with-awr1843aop-configuration-for-areascanner-lab

器件型号:AWR1843AOP
主题中讨论的其他器件: AWR6843AOP

您好!

我想将 areascanner 实验室与 AWR1843AOP 配合使用。 我已相应地将该项目调整为处理器。 但是、我遇到了如下一些未定义的方面:

STATICDET_MAX_NUM_ANT_FOR_Heatmap STATICDET_HEATMAPGEN_NOTTLE_ENABLE

关于如何填写这些未定义的详细信息、我需要您的帮助。

我找到了此信息的位置-具体来说在 mmwave_industrial_toolbox_4_12_1\labs\common\src\dpu\staticdetproc 文件夹中的 staticdetprocdsp.c 和 staticdetprocdsp.h 文件中。

为 AWR6843AOP 定义的值存在于这些文件中、但尚未为 AWR1843AOP 定义这些值。

例如、在 staticdetprocdsp.h 文件中、为 AWR6843AOP 定义的值如下:

#ifdef XWR68XX_AOP_Antenna_pattern

#define STATICDET_NUM_ADOA_ANT 4 //必须为4或8

#define STATICDET_NUM_EDOA_ANT 4 //必须为4或8

#define STATICDET_NUM_ADOA_SET 1

#define STATICDET_NUM_EDOA_SET 2

#define STATICDET_HEATMAPGEN_NOTTLE_ENABLE 1

#define STATICDET_NUM_EDOA_ANT_TOT STATICDET_NUM_EDOA_ANT *(STATICDET_NUM_EDOA_SET << STATICDET_HEATMAPGEN_NOTCH_ENABLE)

#define STATICDET_NUM_ADOA_ANT_TOT STATICDET_NUM_ADOA_ANT *(STATICDET_NUM_ADOA_SET << STATICDET_HET_HEATMAPGEN_NOTCH_ENABLE)

#define STATICDET_MAX_NUM_ANT_FOR_Heatmap 4

#endif

我不确定如何为 AWR1843AOP 生成这些值。

此外,我注意到 staticdetprocds.c 中的函数使用了我们创建的信息。 这些函数是专门为 AWR6843AOP 编写的、还是在我们填充所有必要的#define 值后、它们是否会在 AWR1843AOP 中工作?

感谢您的帮助。

此致、

埃姆雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:

    感谢您就您的问题与我们联系。 我仍在研究您的问题、因此我对延迟表示歉意、但我将尝试在接下来的24小时内提供具体的答案。  

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:

    很抱歉耽误了时间,但有一些信息要分享。 首先、您应该能够对 AWR1843AOP 重复使用 AWR6843AOP 宏定义、因为器件之间的天线配置相同。 换句话说、您可以使用区域扫描仪演示的用户指南中所述的"AOP"配置来构建源代码-链接如下-并且应该能够将二进制文件刷写到 AWR1843AOP 中。 注意:可以为 AWR1843AOP EVM 添加另一个编译配置、但比前面提到的解决方案更复杂。 我们可能还会进一步讨论如何做到这一点、但我强烈建议您在 没有问题的情况下修改现有的 AWR6843AOP 文件。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AOxzzy5SR.-h2AygLnSknw__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST&placeholder=true

    此外、如果您尚未这样做、则应修改区域扫描仪线性调频脉冲配置以  与 AWR1843AOP 兼容、因为其频率范围与 AWR6843AOP 不同。 需要根据线性调频脉冲配置的斜升结束时间和频率斜率、将其从60.5GHz 的起始频率更改为至少76GHz 且不超过77.55GHz。 这可以通过复制 area_scanner_68xx_AOP.cfg 并更改以下行来实现:

    profileCfg 0 60.5 100 25 69 0 50 1 256 6000 0 30 -> profileCfg 0 77 100 25 69 0 50 1 256 6000 0 30  

    有关.cfg 文件中使用的 CLI 命令的更多详细信息、请参阅区域扫描仪演示的第4.6节、其中包括指向标准 SDK 3 CLI 命令、跟踪命令和检测命令的链接。 如果您想进一步调整器件的性能、我还建议您查看该部分。

    最后、我们建议切换到下面链接中提供的最新雷达工具箱。 这将包含最新的区域扫描仪源代码和文档、如果您需要进一步的帮助、我们将为您提供更好的支持。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGvTEJkh-csqqwXnVhDbTQ__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

    您可以通过 单击屏幕右上角-搜索和筛选工具正下方的"下载"按钮来下载。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    克里斯蒂安