请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCA1000EVM 主题中讨论的其他器件:AWR2944EVM
我意外使用12V 电源为 DCA EVB 供电。 当 我闻到烧焦的味道时、我看到电压上升到了6.4V、然后我就关掉了。 现在、当我将 DCA EVB 与 AWR2944EVM 连接并进行测试时、我无法从 DCA EVB 获得任何响应。 没有明显的刻痕或任何东西,但内部我认为有东西损坏。 现在、连接到 AWR EVB 后、DCA EVB 的所有 LED 均未亮起、甚至未亮起5V 的 LED。 但当我直接为 DCA EVB 供电时、5V LED 亮起。 当我用12V 电压为 DCA EVB 供电时、其他许多 LED 仍在亮起、但现在还没有亮起。 与 PC 连接时、COM 端口也不可用。
我想知道 DCA 板是否已完全损坏、或者仍然可以执行某些操作。 谢谢。