This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:意外使用12V 电源供电

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1251351/dca1000evm-accidently-powered-with-12v-supply

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944EVM

我意外使用12V 电源为 DCA EVB 供电。 当 我闻到烧焦的味道时、我看到电压上升到了6.4V、然后我就关掉了。 现在、当我将 DCA EVB 与 AWR2944EVM 连接并进行测试时、我无法从 DCA EVB 获得任何响应。 没有明显的刻痕或任何东西,但内部我认为有东西损坏。 现在、连接到 AWR EVB 后、DCA EVB 的所有 LED 均未亮起、甚至未亮起5V 的 LED。 但当我直接为 DCA EVB 供电时、5V LED 亮起。 当我用12V 电压为 DCA EVB 供电时、其他许多 LED 仍在亮起、但现在还没有亮起。 与 PC 连接时、COM 端口也不可用。  

我想知道 DCA 板是否已完全损坏、或者仍然可以执行某些操作。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    DCA1000 EVM 通过5V 电源连接。 它会永久损坏。 其他 LED 未亮起表示它现在已坏了或现在不可用。 电路板完全损坏。 您将需要使用另一个板。  

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Pradipta。