This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:原始数据采集

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1247999/dca1000evm-raw-data-capture

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPEVM

你好

我使用带 DCA1000的 IWR6843AOPEVM 来捕获原始数据。 我的设置是 SAR 成像、大约需要65-70分钟才能完成300-350步以捕获和生成 bin 文件。 我确保 DCA1000在每一步都有足够的时间(5-7秒)来捕获和保存 bin 文件。 但是,有很多情况下我得到空的 bin 文件。 问题似乎是什么?

谢谢你。

八平市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yahea:

    当您尝试进行捕获时、您是否可以向我发送 mmWaveStudio 中的"输出"选项卡的日志、以便我可以查看具体的错误或问题是什么?

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pedrhom

    看了 mmWavestudio 的输出。 当生成空白 bin 文件时、 mmWavestudio 的输出选项卡上显示"No LVDS data"。 我循环200个数据采集步骤、它适用于前24个步骤、问题从第25步开始、之后全部为空。

    之前、我已成功采用相同设置在350个数据点获取原始数据。 突然、它开始出现问题。 为方便起见、我附上了输出选项卡的图片。

    谢谢你。

    八平市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yahea:

    遗憾的是、没有 LVDS 数据是 mmWaveStudio 中的常见错误、可能由几个不同的原因引起。 您要为 DCA1000使用什么电源? 我们建议使用5V 3A、尤其是用于捕获6843原始数据、因为这是一款具有更高功率和处理要求的器件。 您是否也在说前几步不说没有 LVDS 数据、然后在25岁之后、它开始打印此数据?

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是5V 3A 适配器。 是的、上次问题在第25步弹出、但是、问题开始时是随机的。 我在第37、45等不同阶段遇到了问题。 之前、我已经成功完成了最多350个步骤、并进行了非常好的设置、没有任何问题。 连接和 DCA1000设置没有问题、工作正常、我已经重新检查了一切。 我还有一个适用于6843 EVM 的冷却风扇。

    我已经更换了6843 EVM、但运气差。 我没有可以尝试的备用 DCA1000。 您说过有几种不同的因素可能导致问题发生、请您更加具体一点、以便我能够解决问题吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试一些已确认的事情来修复人们设置中的无 LVDS 数据错误。

    • 更改 USB 电缆
    • 更改以太网电缆(我个人已接入此电缆)
    • 直接将电缆连接至计算机、不使用扩展坞或 USB 扩展集线器。
    • 将 FPGA 固件刷写到 DCA1000。 相关说明可在从第22页开始的《DCA1000 PDF 用户指南》中找到。
    • 关闭 Windows 防火墙

    通常我看到的行为是、它会从一开始就显示"No LVDS data"、您的情况非常独特、它会提早停止。 您的线性调频脉冲配置可能要求太高、从而导致毫米波传感器崩溃。

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是最简单的线性调频脉冲配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无 LVDS 数据错误通常与线性调频脉冲配置无关、但核心硬件或固件问题

    此致、

    佩德霍姆