请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1843BOOST 主题中讨论的其他器件: MMWAVE-STUDIO
我们希望使用 生命体征封装源(C 代码)来操作 IWR1843BOOST。 请再次向我们发送链接以下载生命体征。
实际上、我们是 在几个月前得到了 TI 的专家帮助(他向我们发送了 TI 生命体征封装的源代码、C 代码、然后我们通过笔记本电脑将其下载到 IWR1843BOOST 卡(根据他的 Windows 版本) 随后、我们成功通过 IWR1843BOOST 卡使用了 TI 生命体征。 我们现在要求对我们拥有的另一个 IWR1843BOOST 执行相同的操作(我们有4个)。 即再次向我们发送链接、以通过使用另一台笔记本电脑下载生命体征(将其安装在具有另一个 Windows 版本的笔记本电脑上)。
那时、您的 TI 专家之一帮助他解决了与 IWR1843BOOST 卡进行连接时出现的错误(我们的工程师在他的笔记本电脑上启用了遥控器)。 TI 的专家控制了通过 USB 端口连接到当前 IWR1843BOOST 的笔记本电脑。 也许我们的工程师或您的 TI 专家使用了 TI 的 Cloud Studio (而不是 MMWAVE-STUDIO、它需要与 DCA1000进行连接)。 然后工程师成功地工作,并开发了我们的一些程序(用 Python )与 IWR1843BOOST 卡。
谢谢、Shai