主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM
IWR1443:使用 LVDS 通道传输 ADC rawdata
我们的项目是使用 iwr1443将 rawdata 传输到非 DCA1000EVM 的 FPGA 板、我们希望开发自己的 FPGA 板。 但是、我在启动项目时遇到了一些问题。
我已经阅读了以下邀请:
我认为有三种方法可以实现此功能。 第一种方法是在 OOB 演示中使用 mmwdemo_transferLVDSUserData 函数来执行此操作、但该函数的注释表示未进行验证。 此外、是否有更详细的有关此函数的说明?
第二种方法是在毫米波演示中使用 LVDS 部分。 我计划根据文档中的说明来实施它、但目前毫米波演示似乎不支持 iwr1443。 我不知道当我们只是使用 LVDS 器件时它是否有效。
第三种方法是使用 SDK2.1中的 MEMS _Capture 演示。 本演示一次仅传输一帧的数据
- 如果有其他更好的方法来满足我们的项目的要求,这对我们也将是非常有帮助的。