This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:从 AWR1843到 AWR2244的线性调频脉冲移植

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR1843, AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1251408/awr2944evm-chirp-porting-from-awr1843-to-awr2244

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944AWR1843AWR2243

您好!

我想知道您是否具有与 AWR2944产品等效的"毫米波传感估算器"。

目前、我正在开发 AWR2944产品、我需要修改在 AWR1843上完成的以下线性调频脉冲配置。

此致、Amine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前没有适用于 AWR2944器件的毫米波传感估算器工具。 该线性调频脉冲设计与 AWR1843和 AWR2243器件非常相似。 您还可以检查适用于 AWR2944的 mmWave Studio、这将为您的线性调频脉冲设计和测试提供帮助。  

    谢谢。

    Pradipta.