This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:UNIFLASH 错误-"FlashPython.dll:无法找到指定的模块"

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1251687/awr2944evm-uniflash-error---flashpython-dll-the-specified-module-could-not-be-found

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

当我尝试通过 UNIFLASH 对二进制文件进行编程时、我遇到以下错误和日志消息。  

根据 mmWave_mcuplus_sdk_user_guide、我已预安装相关的包。 我不确定为什么会发生这种情况。 我可以请求您的帮助以清除此问题吗? 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    是否希望先与您确认是否已安装 CCS?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saswat、

    是的、我已经安装了 CCS。

    此致、

    维克多帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    您还可以在以下目录中看到文件:flashpython.dll:


    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saswat、

    感谢您的快速评论。 是的、我在下面的文件夹中安装了 FlashPython.dll。

    C:\ti\uniflash_8.3.0\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\bin

    此致、

    维克多帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saswat、

    我不知道、但我只是通过本地 UniFlash 工具尝试了相同的操作、而不是在线云工具、它可以正常工作!

    感谢您的帮助

    此致、

    维克多帕克