This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201:时钟计数器停止屏蔽的实际影响范围是多少?

Guru**** 2551080 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1249144/tdc7201-what-is-the-actual-impact-range-of-the-clock-counter-stop-mask

器件型号:TDC7201

大家好、支持者、

在 TDC7201数据表中、第7.3.3.3节"时钟计数器停止屏蔽"提到了设置 TDCx_CNTR_STOP_MASK_H 和 TDCx_CLOCK_CNTR_STOP_MASK_L 决定了屏蔽窗口的大小、该屏蔽窗口内的停止信号将被忽略。

根据我的理解、屏蔽窗口应该只影响模式2中的时钟值(TDCx_CLOCK_COUNT1至 TDCx_CLOCK_COUNT5)。 但是、当我使用模式1测量模式并设置 TDCx_CLOCK_CNTR_STOP_MASK_H 和 TDCx_CLOCK_CNTR_STOP_MASK_L 时、它似乎也会影响时钟值(TDCx_Time1至 TDCx_TIME6)。

您能否确认此行为是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raimu:

    感谢您在传感论坛发帖! 在模式1和模式2中、时钟计数器停止屏蔽均有效。  

    它独立于测量时钟、因为 STOP_MASK 值仅禁止 STOP 信号生成测量值、直到  TDCx_CLOCK_CNTR_STOP_MASK_H 和 TDCx_CNTR_STOP_MASK_L 中输入的配置的外部时钟周期数已通过。 配置的时间过后、器件可以对 STOP 脉冲进行计时。

    这种行为是正确的、如果有任何其他问题、请告诉我!

    此致!

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac

    抱歉、让我再次确认一下我的理解。

    换句话说、以16MHz 的时钟频率为例、屏蔽窗口是62.5ns 的倍数。 如果在62.5ns 时间窗口内发生停止信号、则屏蔽窗口不会将其滤除。 这种理解是否正确?

    此外、上升沿和下降沿是如何确定的?

    此致!

    赖穆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raimu:

    无需担心、但考虑16MHz 时钟时、这是正确的、那么停止掩码窗口的长度是62.5ns 的倍数、倍数当然是基于 CLOCK_CNTR_STOP_MASK_x 寄存器中的值。

    如果我在  CLOCK_CNTR_STOP_MASK_L 寄存器中输入1、则意味着62.5ns 之前发生的任何停止都将被滤除、62.5ns 之后发生的任何停止都将计数为计时器的有效停止脉冲。 如果输入2、则125ns 之前发生的所有脉冲都将被滤除、而只有125ns 之后发生的脉冲由器件计时。

    我不确定上升沿或下降沿是如何确定的意思、前提是您可以进一步讨论这个问题、这会有所帮助。

    但细节方面再说明一下、如果将 STOP 掩模设置为125ns、但 STOP 脉冲在100ns 处变为高电平、且脉冲长度为30ns。 这意味着脉冲在130ns 处变低、超过125ns 停止掩码。 如果器件具有上升沿停止极性、则不会触发测量、因为上升沿仅在 STOP 掩码之后检测。

    此致!

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Issac、

    感谢您要求提供有关止损面罩的更详细说明。

    对于上升沿和下降沿的模糊解释、我深表歉意。 这是指启动和停止信号的上升沿和下降沿。 根据第6.3章"建议运行条件"、最长上升和下降时间(20%至80%)被指定为1ns。 您能否澄清一下、如果上升和下降时间大于或小于此值、将会产生哪些影响?

    此致!

    赖穆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raimu:

    感谢澄清、如果压摆率高于1ns、可能会损坏启动和停止信号的数字输入。

    为了实现1ns 的上升或下降时间、您需要更大的电流来使电压斜升、实际输入并不是用于处理大电流的。

    此致!

    艾萨克