This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:方位角正负

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843, AWR1843AOPEVM, AWR1843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1249622/awr1843aopevm-plus-or-minus-of-the-azimuth-angle

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: AWR1843AOP、AWR1843BOOST、AWR1843

您好,

   现在我使用相同的 bin 文件 18xx_MSS_demo.bin 测试 AWR1843AOPEVM、如果物体位于左通道、如果我使用 AWR1843BOOST、方位角为正、但如果使用 AWR1843AOP EVM、方位角为负。

他们有相反的迹象。这是对吗? 如果正确、原因是什么?Rx 天线布局是这样吗?

   对于 AWR1843BOOST、天线布局如下:

对于 AWR1843AOP,、天线布局为:

  AWR1843Boost 的 Rx 天线顺序从左到右为 Rx1、Rx2、Rx3、RX4;但 AWR1843AOP 的 Rx 天线顺序为 RX4、Rx3、Rx2、Rx1、是原因吗?

谢谢。

速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rata -  

    感谢您的发帖,对不起的延迟-我们的天线专家将尽快回复此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rata。

    这一切都取决于馈送天线贴片的最短路线。  此外、天线的 RX 或 TX 顺序无关紧要。

    此致、

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sami:

     现在、我在 相同的 bin 文件中看到了 AWR1843和 AWR1843AOP 的相反迹象。这可能是什么原因?我不熟悉天线理论、您能提供更详细的解释吗?或者有任何相关的参考吗?

    谢谢。

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rata。

    在对两个器件进行测试时、您如何确定天线的方向?

    此致、

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sami:

       我将器件测试为低侧、如果我们面对开发板、对于 AWR1843BOOST、布局则为低侧:

         

    天线位于顶部。

    对于 AWR1843AOP、布局为:

     USB 端口位于顶部。

    Br

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rata。

    180度反转会导致左向右或右向左。  电路板旋转180度或在对采样的 ADC 数据进行后处理时发生反转。

    此致、

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sami:

       谢谢你的答复,我明白了。

    Br

    速率