This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3007:防止 OPT3007车身损坏

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1250225/opt3007-to-prevent-the-opt3007-body-broken

器件型号:OPT3007

您好!

客户想要防止 OPT3007主体损坏、是否可以在 OPT3007顶部使用粘合剂/口香糖材料?

如果可以的话,哪种牙龈材料是合适的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    您能解释一下什么是"身体破碎"吗? OPT3007 IC 是否以某种方式损坏?

    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    处于生产或装配阶段、以防止 IC 体损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    让我与团队核实一下我们可以提供哪些建议。 我明天会为你准备一些东西。

    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    您能告诉我客户是如何处理该器件的吗?  

    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们没有采取行动。
    客户发现一些故障设备有身体损坏。
    因此、他们怀疑这种现象会导致功能故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    我的问题是、客户在组装过程中是如何处理零件的?

    哈伦