This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:CC6X.RAM2内存奇偶校验和 C66X.RAM3内存 ECC

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1252743/awr2243-cc6x-ram2-memory-parity-and-c66x-ram3-memory-ecc

器件型号:AWR2243

在安全护罩中 ,

对于 IP C66X 来说,它 同时有 CC6X.RAM2内存奇偶校验和 C66X.RAM3内存 ECC 的安全机制,这两个机制都是需要的。我的问题是,在同一个 RAM 中,为什么它同时有两个相似的安全机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以选择其中任何一个来实现 ASIL B?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWR2243没有 C66x 内核。 因此、该查询不适用于此处所选的器件。 如果该查询是专门针对 AM273x 器件的、请在该器件相关论坛上提出。  

    谢谢。

    Pradipta.