This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:参数配置##39;frameCfg'

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1250178/awr2944evm-the-configuration-of-the-parameter-framecfg

器件型号:AWR2944EVM

您好!

  在"mwave_automotive_toolbox_3_6_0"中、配置为"frameCfg 0 5 128 0 384 250 1 0"、但在"radar_toolbox_1_10_00_13"中配置为"frameCfg 0 5 128 0 384 50 1 0"。帧长度从250ms 降至50ms。 您是如何做到的? 这是否意味着一帧数据可以在50ms 内得到处理?

Br、

速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请添加您提到的示例以及此项更改的目标位置。  

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradipta,

     在工具箱"mwave_automotive_toolbox_3_6_0"的演示"lab0015_high_end_corne_radar"中、 配置为"frameCfg 0 5 128 0 384 250 1 0"。但在工具箱的演示"radar_toolbox_1_10_00_13"中、 这是'frameCfg 0 5 128 0 384 50 1 0 '、帧周期从250ms 减少到50ms、您是怎么 实现的?

    Br、

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rata。

    这是通过在数据路径处理链中实现多种优化来实现的。 通过比较源代码示例、您可以了解

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

      感谢您的回复、数据路径处理链中引入了几种优化、那么处理结果又如何?它与之前的 algithm 是一致的?

    Br、

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rata。

    处理链的结果不仅在优化过程中保持相同、而且在某些领域也有所改善。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaushik,

     谢谢你的答复,我明白了。 您说结果在某些方面有所改善、哪些方面?

    Br

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rata。

    结果改善主要表现在角度或 xyz 估算中。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

        您刚才说"结果改善主要通过角度或 xyz 估算来观察到"、我想知道角度分辨率还是角度 精度是有所提高?

    Br、

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rata。

    改进与角度精度有关、提升后的仰角估算修复很少。 您可以参考源代码以了解更多详细信息。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

     谢谢你的答复,我明白了。

    Br、

    速率