请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCA1000EVM 主题中讨论的其他器件: AWR2944EVM
从 Mouser 收到 DCA1000EVM 时出现故障。 想要退还此商品以退款。
"在加电几分钟内、电路板会发热。 与运行在 Windows 笔记本电脑上的 mmStudio 连接时、无法检测到电路板。 使用5V 电源为该电路板供电。 我们还尝试了雷达电源、但结果是一样的。"
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
从 Mouser 收到 DCA1000EVM 时出现故障。 想要退还此商品以退款。
"在加电几分钟内、电路板会发热。 与运行在 Windows 笔记本电脑上的 mmStudio 连接时、无法检测到电路板。 使用5V 电源为该电路板供电。 我们还尝试了雷达电源、但结果是一样的。"
尊敬的 OCAM UMBC -
感谢您发帖、欢迎来到 E2E!
在这里、DCA1000无法使用与雷达 EVM 相同的12VDC 电源(即 AWR2944EVM、如果使用的是该电源)。
如果您从一开始仍然认为电路板有缺陷、请参阅此页面发起退货。
此页面有一个退货情况=>建议操作矩阵供您遵循。
https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html