This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:波形配置错误

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1253033/awr2944-waveform-config-error

器件型号:AWR2944

您好,我。使用 AWR2944来设计雷达产品。基于 SDK 4.2.3 ,的软件架构我使用 DDMA 模式、发送波形,4Tx4Rx,ege 速率为0.5。ADC 样本为512、在上述参数设置中、线性调频脉冲的数量为384。软件可以正常工作、但当我更改线性调频脉冲的数量时 从384到768,软件不能工作,错误信息如下。

根据错误信息、我发现错误来自 以下代码。

所以我想原因是 L2没有足够的存储器,所以我修改了程序  

"scratchBufMem = DPC_ObjDet_MemPoolAllloc (CoreLocalRamObj、hwRes->dopFFTSubMatSizeBytessizeof (uint32_t);"  添加到

"scratchBufMem  =  DPC_ObjDet_MemPoolAllloc (L3ramObj、hwRes->dopFFTSubMatSizeBytes  sizeof (uint32_t);"。

在我的视觉中,L3有足够的 存储器,所以修改只使程序工作缓慢但它可以  正常工作。然而它给出了相同的 错误信息"error:-40117"。所以我想得到一些建议。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我发现了一个错误。 关于错误信息的第一个数字应该是 ERROR:-40,117,3323  是 因为我将宏定义从-40117更改为3323以测试错误发生的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。我修改它的方式实际上起作用了。  除了上述,其他几个地方需要被放置在 L3中,以使程序正常运行。对不起打扰您。