This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:can't Flash Appimage using Uniflash

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1252495/iwrl6432boost-can-t-flash-appimage-using-uniflash

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我当前正在尝试将工业可视化工具与 IWRL6432BOOST 板配合使用来运行存在和运动检测演示、但 Uniflash 会在尝试将图像加载到电路板上时继续标记错误。 我每次都会收到以下错误:

错误!
无法从 XML 文件 C:\Users\deyleb\AppData\Local\Temp\ti_cloud_storage\uniflash_temp.ccxml 错误解析文件:(25、46)处发生致命错误:发生异常! Type:UnexpectedEOFException,错误信息:输入的末尾不是预期的。

我应该选择正确的 COM 端口、并且评估板处于刷写模式。 我已附加 Uniflash 上的器件管理器和 COM 设置图像作为参考。 我还注意到有一个论坛帖子有相同的问题、但我决定自行创建、因为它没有得到解决。 我也遵循了这张海报上展示的一切。 只是希望很快解决这个问题。

论坛链接:https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1240807/iwrl6432boost-unable-to-flash-iwrl6432boost-with-uniflash?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Cannot%252525252520read%252525252520System%252525252520Setup%252525252520data%252525252520from%252525252520XML%252525252520file#

            

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    选择什么器件、是否从弹出窗口(1)中选择它? 或在(2)中输入它来实现? 我在从弹出窗口中选择它时遇到了问题。

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从弹出窗口中选择它。 我将尝试输入它、看看能得到什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    甜蜜。 成功了。 感谢您的帮助!