This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:对 LVDT 输入进行滤波

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1252657/pga970-filtering-the-lvdt-inputs

器件型号:PGA970

您好!

我将查看有关从 LVDT 到放大器输入的输入滤波器的数据表和 EVM

它们之间存在差异:数据表中有一个 RC 滤波器、串联电阻器和接地电容器

在 EVM 上、电阻器与电容器串联、我无法看到它如何对输入进行滤波。

由于我的设计适用于嘈杂的环境、您能建议:

1.应该采用哪种连接方式?

2.组件的价值是什么? 最好在您建议值以及如何计算它时使用

3.您能否建议使用 π 型至 PE 滤波器(在 EVM 上、它不工作)  

4.您是否有更多关于在嘈杂环境中操作的建议?

左图来自数据表、右图来自 EVM

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ran Litver:

    1. 应应用哪种连接?

    这很难说。  数据表显示了次级侧的低通滤波器、EVM 也有一个未填充的滤波器(请参阅原理图)。  此外、该 EVM 还包括 用于初级侧增益级的跳线选项和用于次级侧衰减器的跳线选项。  用户指南的第3.1节对此进行了讨论。  使用增益方法有助于克服可能在路径中引入的一些噪声。  您需要根据要尝试滤除的噪声相对于主交流信号来调整滤波器。

    2. 组件的价值是什么? 最好,如果您建议值以及如何计算它即可[/报价]

    应 根据 滤波要求执行此操作。  您可以根据希望滤波器的工作方式来确定滤波器组件。

    3. 您能否同时就 π 型至 PE 滤波器提出建议(在 EVM 上它不可用) 

    在 EVM 上、使用简单环路连接进行连接。  如果此时需要滤波、则可以添加电容器(C18)并将0欧姆电阻器(R23)替换为具有更高阻值的电阻器

    4. 是否有更多关于嘈杂环境中操作的建议?

    滤除噪声可能非常棘手。  与仅尝试在 ADC 输入端进行滤波相比、首先降低噪声拾取是最好的做法。  屏蔽电缆是一种方法。

    此致、

    鲍勃 B

    [/quote]