您好、TI 团队、
我正在设计使用 LDC 1614电路板来感应小型金属物体、例如钻头。 该板使用2个 IC、每个 IC 上有4个线圈。 目标是让一个或多个线圈 理想地感应一个物体、并对 用户希望每次激活的线圈进行配置。 我们还添加了一个函数来校准传感器、方法是获取较大的记录值样本、然后获取这些值的平均值、然后手动从后端给定的值中减去该值。 不过、校准过程似乎会导致一些问题。
理想情况下、我们希望能够使用该方法校准每个线圈的输出、并且在校准完成后、 将用户不希望的线圈设置为不活动。 然而, 这样做 会导致价值异常大波动,高达60 000左右。 重新创建此配置的步骤是将所有线圈设置为活动状态、然后重新启动电路板。 重新引导后,运行校准程序,并在完成后重新引导。 最后、如果您 禁用一个 IC 上的所有线圈并使其保持睡眠状态、同时允许另一个像往常一样继续轮询、则会发生波动。 在我们的测试中、执行这些步骤后、几乎仅发生在 IC 的通道2和3中。
查看状态寄存器后、不会出现错误标志、也不会在通道标志中出现错误。