This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:不需要的传感器值波动

Guru**** 675280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1252932/ldc1614-undesired-fluctuating-sensor-values

器件型号:LDC1614

您好、TI 团队、

我正在设计使用 LDC 1614电路板来感应小型金属物体、例如钻头。 该板使用2个 IC、每个 IC 上有4个线圈。 目标是让一个或多个线圈 理想地感应一个物体、并对 用户希望每次激活的线圈进行配置。 我们还添加了一个函数来校准传感器、方法是获取较大的记录值样本、然后获取这些值的平均值、然后手动从后端给定的值中减去该值。 不过、校准过程似乎会导致一些问题。

理想情况下、我们希望能够使用该方法校准每个线圈的输出、并且在校准完成后、 将用户不希望的线圈设置为不活动。 然而, 这样做 会导致价值异常大波动,高达60 000左右。 重新创建此配置的步骤是将所有线圈设置为活动状态、然后重新启动电路板。 重新引导后,运行校准程序,并在完成后重新引导。 最后、如果您 禁用一个 IC 上的所有线圈并使其保持睡眠状态、同时允许另一个像往常一样继续轮询、则会发生波动。 在我们的测试中、执行这些步骤后、几乎仅发生在 IC 的通道2和3中。

查看状态寄存器后、不会出现错误标志、也不会在通道标志中出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    grant,

    感谢您的发帖。

    几个问题:
    1.在什么条件下运行校准?
    2.校准过程中传感器是否会与任何金属物体交互?
    3.如何控制传感器驱动电流?
    4.在校准和测量之间是否使用相同的传感器驱动器(IDRIVE)设置?

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、很抱歉回复太晚了。

    您的问题的答案如下:

    问题1:

    1. 您在什么条件下运行校准?
    [/报价]

    在与传感器线圈保持最大工作距离的情况下、针对目标金属执行校准。  

    问题2:

    2. 校准期间、传感器是否会与任何金属物体交互?
    [/报价]

    在校准期间、传感器不会与任何金属物体交互、因此可以建立基线值

    问题3:

    3. 您如何控制传感器驱动电流?
    [/报价]

    校准时、可以通过将寄存器值更新为所需值来预先设置驱动电流、并且我们不使用自动幅度控制。

    问题4:

    4. 是否在校准和测量之间使用相同的传感器驱动(IDRIVE)设置?
    [/报价]

    当我们发现问题时、校准和测量之间采用相同的 IDRIVE 设置运行该板。

    希望这对您有所帮助、

    授予

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    grant,

    1.传感器波形幅度和频率的标称目标是什么?
    2.对于正常工作的通道和不工作的通道,传感器的波形是什么样的?
      确保使用高阻抗示波器探头。 如果在探头尖端和测试点之间放置一个1k 的电阻器、可能会有所帮助。

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    1. 传感器波形振幅和频率的标称目标是什么?
    [/报价]

    当物体离传感器最远时、传感器波形幅度的标称目标为1.6至1.8V、频率应约为1MHz。

    问题2:

    我们使用示波器进行了一些测试、并且我们意识到、我们设置硬件的方法是同时从靠近的两个不同 IC 上打开两个线圈、它们是彼此耦合的。 这会导致干扰、从而导致值出现波动。

    感谢您的帮助