This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:回波数据中对数振幅终点仰角的问题

Guru**** 1135460 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1241627/iwr1443boost-the-problem-of-log-amplitude-end-elevation-in-echo-data

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

如下图所示、2048点回波数据的 FFT 振幅在右侧、相应的对数振幅在左侧;从左图可以看出、在2048点结束时、噪声等级显著增加。 这种现象的原因是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您似乎是在捕获原始 ADC 数据并离线处理它、这是正确的吗? 处理脚本是由 TI 提供的还是您自己编写的?

    您能否提供有关您的设置的更多信息? 是否将角反射器放置在已知距离处? 场景是否空白? 等等...

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据处理正确、程序为 TI 格式、但扫描相关配置已更改。

    您可以假设程序从 ADC 数据到日志数据的处理是正确的。 在此基础上、是否存在其他任何原因、例如频率扫描? 您能给我提供一些可能的分析吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解可以假定处理正确。 您能告诉我您正在使用哪个来自 TI 的程序吗? 这封邮件是在哪里获得的?

    此外、您是否有可能共享 ADC 数据?

    2048点回显数据

    您还能说明一下"回波数据"的含义吗?

    抱歉向大家提问。  

    谢谢。此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 低功耗级别基准方案——LEVEL_SENSE_demo 项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢你。 您是否能够共享实际的 ADC 数据本身(二进制文件)、以便我们可以自行处理相同的数据?  另外、您能否说明"回波数据"的含义?

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是某个操作结果的屏幕截图、毫米波配置屏幕截图、HWA 配置、FFT 计算和日志计算以及项目执行频率扫描后的二进制原始数据包。 请根据我提供的信息提供有效的答案。 最好不要问我任何问题,除非我错了,否则我的问题永远无法解决。

    回波数据的含义无关紧要。 请不要详述这一点。

    一般情况下、我假定我是正确的、我将在此条件下搜索答案。

    谢谢你。

    static int32_t HWAUtil_Config1D( HWA_Handle handle,
    	uint32_t								paramSetStartIdx,
    	uint32_t								numAdcSamples,
    	uint8_t									numRxAnt,
    	uint32_t								windowOffsetBytes,
    
    	uint8_t dmaTriggerSourcePing,
    	uint8_t dmaTriggerSourcePong,
    
    	uint8_t dmaDestChannelPing,
    	uint8_t dmaDestChannelPong,
    
    	uint16_t hwaMemAdcBufOffset,
    
    	uint16_t hwaMemDestPingOffset,
    	uint16_t hwaMemDestPongOffset,
    	uint8_t	 hwaTriggerMode )
    {
    	int32_t				errCode			 = 0;
    	uint32_t			paramsetIdx		 = paramSetStartIdx;
    	uint32_t			pingParamSetIdx1 = 0;
    	uint32_t			pingParamSetIdx2 = 0;
    	HWA_InterruptConfig paramISRConfig;
    	HWA_ParamConfig		hwaParamCfg[HWAUTIL_NUM_PARAM_SETS_1D];
    
    	memset( hwaParamCfg, 0, sizeof( hwaParamCfg ) );
    
    	/***********************/
    	/* PING DUMMY PARAMSET */
    	/***********************/
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].triggerMode   = HWA_TRIG_MODE_DMA;		  // Software triggered  - in demo this will be HWA_TRIG_MODE_DMA
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dmaTriggerSrc = dmaTriggerSourcePing;	  // in demo this will be first EDMA Src channel id
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelMode	   = HWA_ACCELMODE_NONE;	  // dummy
    
    	errCode = HWA_configParamSet( handle, paramsetIdx, &( hwaParamCfg[paramsetIdx] ), NULL );
    	if ( errCode != 0 )
    	{
    		return errCode;
    	}
    
    	/***********************/
    	/* PING PROCESS PARAMSET */
    	/***********************/
    	paramsetIdx++;
    	pingParamSetIdx1					 = paramsetIdx;
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].triggerMode = hwaTriggerMode;
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelMode	 = HWA_ACCELMODE_FFT;	 // do FFT
    
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcAddr			 = hwaMemAdcBufOffset;									 // address is relative to start of MEM0
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcAcnt			 = numAdcSamples / MMWAVECFG_FFT_NUM - 1;				 // this is samples - 1
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcAIdx			 = MMWAVECFG_FFT_NUM * numRxAnt * sizeof( uint32_t );	 // 4Kstitching 16 bytes
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcBcnt			 = MMWAVECFG_FFT_NUM - 1;								 // 4Kstitching 4 back-to-back 1024 point fft
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcBIdx			 = sizeof( uint32_t );									 // should be dont care
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcShift		 = 0;													 // no shift
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcCircShiftWrap = 0;													 // no shift
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcRealComplex	 = HWA_SAMPLES_FORMAT_COMPLEX;							 // complex data
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcWidth		 = HWA_SAMPLES_WIDTH_16BIT;								 // 16-bit
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcSign			 = HWA_SAMPLES_SIGNED;									 // signed
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcConjugate	 = 0;													 // no conjugate
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcScale		 = 8;
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.bpmEnable		 = 0;	 // bpm removal not enabled
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.bpmPhase		 = 0;	 // dont care
    
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstAddr		 = ADDR_TRANSLATE_CPU_TO_HWA( MMWAVE_HWA_M3 );			 // hwaMemDestPingOffset; // address is relative to start of MEM0
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstAcnt		 = MMWAVECFG_FFT_SIZE / MMWAVECFG_FFT_NUM - 1;			 // this is samples - 1
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstAIdx		 = MMWAVECFG_FFT_NUM * numRxAnt * sizeof( uint32_t );	 //
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstBIdx		 = sizeof( uint32_t );									 // should be dont care
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstRealComplex = HWA_SAMPLES_FORMAT_COMPLEX;							 // same as input - complex
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstWidth		 = HWA_SAMPLES_WIDTH_16BIT;								 // same as input - 16 bit
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstSign		 = HWA_SAMPLES_SIGNED;									 // same as input - signed
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstConjugate	 = 0;													 // no conjugate
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstScale		 = 0;
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstSkipInit	 = 0;	 // no skipping
    
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.fftEn			  = 1;
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.fftSize			  = Log2Approx( MMWAVECFG_FFT_SIZE / MMWAVECFG_FFT_NUM );
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.butterflyScaling	  = 0x3;									 // LSB fftSize bits are relevant - revisit this for all FFT size and data size
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.interfZeroOutEn	  = 0;										 // disabled
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.windowEn			  = 1;										 // enabled
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.windowStart		  = windowOffsetBytes;						 // start of window RAM
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.winSymm			  = 0;										 // non-symmetric - in demo do we make this symmetric
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.winInterpolateMode = HWA_FFT_WINDOW_INTERPOLATE_MODE_2K;		 // 4Kstitching, enabling window interpolation
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.magLogEn			  = HWA_FFT_MODE_MAGNITUDE_LOG2_DISABLED;	 // disabled
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.fftOutMode		  = HWA_FFT_MODE_OUTPUT_DEFAULT;			 // output FFT samples
    
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].complexMultiply.mode = HWA_COMPLEX_MULTIPLY_MODE_DISABLE;
    
    	errCode = HWA_configParamSet( handle, paramsetIdx, &( hwaParamCfg[paramsetIdx] ), NULL );
    	if ( errCode != 0 )
    	{
    		return errCode;
    	}
    	/***********************/
    	/* PING PROCESS PARAMSET 4K stitching Step 2*/
    	/***********************/
    	paramsetIdx++;
    	pingParamSetIdx2					 = paramsetIdx;
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].triggerMode = HWA_TRIG_MODE_IMMEDIATE;
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelMode	 = HWA_ACCELMODE_FFT;	 // do FFT
    
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcAddr			 = ADDR_TRANSLATE_CPU_TO_HWA( MMWAVE_HWA_M3 );	  // hwaMemDestPingOffset; // MEM2 (32KB)
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcAcnt			 = MMWAVECFG_FFT_NUM - 1;						  // 4 point FFT
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcAIdx			 = sizeof( uint32_t );							  // adjacent samples are 4 bytes apart
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcBcnt			 = MMWAVECFG_FFT_SIZE / MMWAVECFG_FFT_NUM - 1;	  // 1024 4-point fft
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcBIdx			 = MMWAVECFG_FFT_NUM * sizeof( uint32_t );		  // Each set of 4-point fft is spaced 16 bytes apart
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcShift		 = 0;											  // no shift
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcCircShiftWrap = 0;											  // no shift
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcRealComplex	 = HWA_SAMPLES_FORMAT_COMPLEX;					  // complex data
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcWidth		 = HWA_SAMPLES_WIDTH_16BIT;						  // 16-bit
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcSign			 = HWA_SAMPLES_SIGNED;							  // signed
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcConjugate	 = 0;											  // no conjugate
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcScale		 = 8;
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.bpmEnable		 = 0;	 // bpm removal not enabled
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.bpmPhase		 = 0;	 // dont care
    
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstAddr		 = hwaMemDestPingOffset;										   // hwaMemAdcBufOffset; // MEM0
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstAcnt		 = MMWAVECFG_FFT_NUM - 1;										   // this is samples - 1
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstAIdx		 = MMWAVECFG_FFT_SIZE / MMWAVECFG_FFT_NUM * sizeof( uint32_t );	   //
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstBIdx		 = sizeof( uint32_t );											   // should be dont care
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstRealComplex = HWA_SAMPLES_FORMAT_COMPLEX;									   // same as input - complex
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstWidth		 = HWA_SAMPLES_WIDTH_16BIT;										   // same as input - 16 bit
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstSign		 = HWA_SAMPLES_SIGNED;											   // same as input - signed
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstConjugate	 = 0;															   // no conjugate
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstScale		 = 0;
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstSkipInit	 = 0;	 // no skipping
    
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.fftEn			= 1;
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.fftSize			= Log2Approx( MMWAVECFG_FFT_NUM );
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.butterflyScaling = 0x1;					// LSB fftSize bits are relevant - revisit this for all FFT size and data size
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.interfZeroOutEn	= 0;					// disabled
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.windowEn			= 0;					// enabled
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.windowStart		= windowOffsetBytes;	// start of window RAM
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.winSymm			= 0;					// non-symmetric - in demo do we make this symmetric
    	// hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.winInterpolateMode = 0; //fftsize is less than 1K
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.winInterpolateMode = 0;										 // 4Kstitching, enabling window interpolation
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.magLogEn			  = HWA_FFT_MODE_MAGNITUDE_LOG2_DISABLED;	 // disabled
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelModeArgs.fftMode.fftOutMode		  = HWA_FFT_MODE_OUTPUT_DEFAULT;			 // output FFT samples
    
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].complexMultiply.mode						  = HWA_COMPLEX_MULTIPLY_MODE_FFT_STITCHING;
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].complexMultiply.cmpMulArgs.twidFactorPattern = 0;
    
    	errCode = HWA_configParamSet( handle, paramsetIdx, &( hwaParamCfg[paramsetIdx] ), NULL );
    	if ( errCode != 0 )
    	{
    		return errCode;
    	}
    
    	/* enable the DMA hookup to this paramset so that data gets copied out */
    	paramISRConfig.interruptTypeFlag = HWA_PARAMDONE_INTERRUPT_TYPE_DMA;
    	paramISRConfig.dma.dstChannel	 = dmaDestChannelPing;	  // TODO sync this define EDMA channel to trigger to copy the data out
    	// paramISRConfig.cpu.callbackArg = paramSetSem;//TODO check if  NULL is required
    
    	errCode = HWA_enableParamSetInterrupt( handle, paramsetIdx, &paramISRConfig );
    	if ( errCode != 0 )
    	{
    		return errCode;
    	}
    
    	/***********************/
    	/* PONG DUMMY PARAMSET */
    	/***********************/
    	paramsetIdx++;
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].triggerMode   = HWA_TRIG_MODE_DMA;
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dmaTriggerSrc = dmaTriggerSourcePong;	  // in demo this will be second EDMA Src channel id
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].accelMode	   = HWA_ACCELMODE_NONE;	  // dummy
    
    	errCode = HWA_configParamSet( handle, paramsetIdx, &( hwaParamCfg[paramsetIdx] ), NULL );
    	if ( errCode != 0 )
    	{
    		return errCode;
    	}
    
    	/***********************/
    	/* PONG PROCESS PARAMSET */
    	/***********************/
    	paramsetIdx++;
    	hwaParamCfg[paramsetIdx] = hwaParamCfg[pingParamSetIdx1];
    	// hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcAddr = ADDR_TRANSLATE_CPU_TO_HWA(MMW_HWA_1D_OUT_PONG_M3_M1);
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstAddr = ADDR_TRANSLATE_CPU_TO_HWA( MMWAVE_HWA_M2 );	   // hwaMemDestPongOffset;
    
    	errCode = HWA_configParamSet( handle, paramsetIdx, &( hwaParamCfg[paramsetIdx] ), NULL );
    	if ( errCode != 0 )
    	{
    		return errCode;
    	}
    
    	/***********************/
    	/* PONG PROCESS PARAMSET Step 2*/
    	/***********************/
    	paramsetIdx++;
    	hwaParamCfg[paramsetIdx]				= hwaParamCfg[pingParamSetIdx2];
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcAddr = ADDR_TRANSLATE_CPU_TO_HWA( MMWAVE_HWA_M2 );
    	hwaParamCfg[paramsetIdx].dest.dstAddr	= hwaMemDestPongOffset;	   // hwaMemDestPongOffset;
    
    	errCode = HWA_configParamSet( handle, paramsetIdx, &( hwaParamCfg[paramsetIdx] ), NULL );
    	if ( errCode != 0 )
    	{
    		return errCode;
    	}
    
    	/* enable the DMA hookup to this paramset so that data gets copied out */
    	paramISRConfig.interruptTypeFlag = HWA_PARAMDONE_INTERRUPT_TYPE_DMA;
    	paramISRConfig.dma.dstChannel	 = dmaDestChannelPong;
    	// paramISRConfig.cpu.callbackArg = paramSetSem;//TODO check if NULL is required
    
    	errCode = HWA_enableParamSetInterrupt( handle, paramsetIdx, &paramISRConfig );
    
    	return errCode;
    }
    
    /**
     *  @b Description
     *  @n
     *      Configure HWA for 1D processing.
     *  @param[in]  obj Pointer to data path obj.
     *  @retval none.
     */
    int32_t HWA_Config1D( MMWave_DataPathObj_t *obj, Bsp_Data_t *bsp )
    {
    	uint8_t			 hwaTriggerMode;
    	int32_t			 errCode;
    	uint32_t		 winLen;
    	float			 phi;
    	HWA_CommonConfig hwaCommonConfig;
    
    	/* Disable the HWA */
    	errCode = HWA_enable( bsp->hpHwaHandle, 0 );	// set 1 to enable
    	if ( errCode != 0 )
    	{
    		return errCode;
    	}
    
    	/* Reset the internal state of the HWA */
    	errCode = HWA_reset( bsp->hpHwaHandle );
    	if ( errCode != 0 )
    	{
    		return errCode;
    	}
    
    	/* if windowing is enabled, load the window coefficients in RAM */
    	// 1D-FFT window
    
    	winLen = obj->ulNumAdcSamples / MMWAVECFG_FFT_NUM;
    	phi	   = 2 * PI / ( (float)winLen - 1 );
    
    	HWA_GenTable( &( g_tDb.tRun.tFft.ulpWinBuf[0] ), winLen, phi );
    
    	errCode = HWA_configRam( bsp->hpHwaHandle, HWA_RAM_TYPE_WINDOW_RAM, (uint8_t *)&( g_tDb.tRun.tFft.ulpWinBuf[0] ),
    		sizeof( uint32_t ) * winLen,	// size in bytes
    		0 );							// offset in bytes
    	if ( errCode != 0 )
    	{
    		return errCode;
    	}
    
    	/**********************************************/
    	/* ENABLE NUMLOOPS DONE INTERRUPT FROM HWA */
    	/**********************************************/
    	errCode = HWA_enableDoneInterrupt( bsp->hpHwaHandle, HWA_DoneIsrCallback, obj->hHWA_done_semHandle );
    	if ( errCode != 0 )
    	{
    		return errCode;
    	}
    
    	if ( obj->eDataPathMode == DATA_PATH_STANDALONE )
    	{
    		/* trigger manually and immediately */
    		hwaTriggerMode = HWA_TRIG_MODE_SOFTWARE;
    	}
    	else
    	{
    		/* trigger done by ADC buffer */
    		hwaTriggerMode = HWA_TRIG_MODE_DFE;
    	}
    
    	HWAUtil_Config1D( bsp->hpHwaHandle, MMWAVE_HWA_START_POS_PARAMSETS_1D, obj->ulNumAdcSamples, obj->ulNumRxAntennas, MMWAVE_HWA_WINDOWRAM_1D_OFFSET, MMWAVE_HWA_DMA_TRIGGER_SOURCE_1D_PING,
    		MMWAVE_HWA_DMA_TRIGGER_SOURCE_1D_PONG, MMWAVE_HWA_DMA_DEST_CHANNEL_1D_PING, MMWAVE_HWA_DMA_DEST_CHANNEL_1D_PONG, ADDR_TRANSLATE_CPU_TO_HWA( MMWAVE_HWA_1D_ADCBUF_INP ),
    		ADDR_TRANSLATE_CPU_TO_HWA( MMWAVE_HWA_1D_OUT_PING ), ADDR_TRANSLATE_CPU_TO_HWA( MMWAVE_HWA_1D_OUT_PONG ), hwaTriggerMode );
    
    	/* Config Common Registers */
    	hwaCommonConfig.configMask = HWA_COMMONCONFIG_MASK_NUMLOOPS | HWA_COMMONCONFIG_MASK_PARAMSTARTIDX | HWA_COMMONCONFIG_MASK_PARAMSTOPIDX | HWA_COMMONCONFIG_MASK_FFT1DENABLE
    							   | HWA_COMMONCONFIG_MASK_INTERFERENCETHRESHOLD | HWA_COMMONCONFIG_MASK_TWIDDITHERENABLE | HWA_COMMONCONFIG_MASK_LFSRSEED;
    	hwaCommonConfig.numLoops	  = obj->ulNumChirpsPerFrame / 2;
    	hwaCommonConfig.paramStartIdx = MMWAVE_HWA_START_POS_PARAMSETS_1D;
    	hwaCommonConfig.paramStopIdx  = MMWAVE_HWA_START_POS_PARAMSETS_1D + HWAUTIL_NUM_PARAM_SETS_1D - 1;
    	if ( obj->eDataPathMode == DATA_PATH_STANDALONE )
    	{
    		/* HWA will input data from M0 memory*/
    		hwaCommonConfig.fftConfig.fft1DEnable = HWA_FEATURE_BIT_DISABLE;
    	}
    	else
    	{
    		/* HWA will input data from ADC buffer memory*/
    		hwaCommonConfig.fftConfig.fft1DEnable = HWA_FEATURE_BIT_ENABLE;
    	}
    
    	hwaCommonConfig.fftConfig.twidDitherEnable		= HWA_FEATURE_BIT_ENABLE;
    	hwaCommonConfig.fftConfig.lfsrSeed				= 0x1234567; /*Some non-zero value*/
    	hwaCommonConfig.fftConfig.interferenceThreshold = 0xFFFFFF;
    
    	errCode = HWA_configCommon( bsp->hpHwaHandle, &hwaCommonConfig );
    
    	return errCode;
    }

    /*******************************************************************************
     * @func: calculate FFT power
     * @desc:
     * @param:
     * @return:
     *******************************************************************************/
    static void Peak_CalcPower( const int16_t *src, float *dst )
    {
    	uint32_t i, j;
    	int32_t	 temp;
    	uint64_t num;
    
    	for ( i = 0; i < MMWAVECFG_FFT_SIZE; i++ )
    	{
    		num = 0;
    
    		for ( j = 0; j < ( MMWAVECFG_NUM_CHIRPS_PERFRAME * 2 ); j++ )
    		{
    			temp = ( *src ) >> 1;
    			num	 += ( temp * temp );
    			src++;
    		}
    
    		dst[i] = (float)( num / MMWAVECFG_NUM_CHIRPS_PERFRAME );
    	}
    }
    
    
    
    /*******************************************************************************
     * @func: calculate log
     * @desc:
     * @param: a: 20
     * @param: b: 70
     * @return:
     *******************************************************************************/
    static void Log_F32( const float *src, float *dst, uint32_t len, uint16_t a, uint16_t b )
    {
    	uint32_t i;
    
    	for ( i = 0; i < len; i++ )
    	{
    		dst[i] = a * log10f( src[i] ) / log10f( (float)b );
    	}
    }
    

    e2e.ti.com/.../8156.DATA.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉响应延迟。 感谢您分享您的数据。 我们正在调查您的问题。 请多等待24小时以获得回复。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    非常抱歉响应延迟。 在绘制您发送的数据时、我没有看到同样的振幅增量。 这是您经常看到的问题(例如每一个线性调频脉冲)、还是只是偶尔出现?

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问一下、日志计算前的 FFT 源数据是否基于 IWR1443硬件计算?

    我的 ADC 和 FFT 源数据都基于 IWR1443、但 FFT 的振幅和对数是使用 MSS 计算得出的。 可从上一节中提供的信息中获取相关计算过程。

    如果您通过软件计算从 ADC 数据中获得 FFT 源数据、则可以跳过此步骤、直接使用压缩包中的 FFT 二进制文件来绘制日志数据。 这可以分析 IWR1443的硬件 FFT 是否存在问题。 可以从上述信息获取相关的硬件 FFT 配置。

    我建议您详细阅读和分析我在上一节中提供的信息、而不仅限于在您面前进行一次验证。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的时间。 我们仍在调查您的问题、并会在24小时内与您联系。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在已经三天了。 请及时回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这么晚才回复。 我从我们的系统团队那里获得了一些更多的信息。  

    采样结束时振幅的增加是由于‘DFE 中不同滤波器的"转换带"造成的。 如文件(特别是 ICD)所述、在 complex1x 模式下、只有90%的 FFT 区间直至采样率被视为有效数据。 其余10%不能视为有效。

    此致、  

    约什