请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMAG6180-6181EVM 主题中讨论的其他器件:TMAG5170-Q1
您好!
我对器件寿命有一些问题。
在数据表中、参数 ANG_LT_RUNCK 被指定为:
此参数的假定寿命以及温度/温度曲线是哪个、或者测试的是指定值?
此器件是否可使用寿命数据(预期寿命@温度)?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对器件寿命有一些问题。
在数据表中、参数 ANG_LT_RUNCK 被指定为:
此参数的假定寿命以及温度/温度曲线是哪个、或者测试的是指定值?
此器件是否可使用寿命数据(预期寿命@温度)?
此致
Michael、
该器件目前处于预发布阶段、处于全面评估和特性评定过程中。 完整的认证摘要尚未发布、但您引用的规格将基于通常为汽车级器件运行的寿命测试的初始结果。 有关参考比较、您可以通过在此工具中输入器件型号来查看 TMAG5170-Q1的资质认证测试摘要
https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800
谢谢。
斯科特