This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:使用实验室演示时无点云输出:iwr1642 pplcount

Guru**** 1135350 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1253647/iwr1642-no-points-cloud-output-when-using-lab-demo-iwr1642-pplcount

器件型号:IWR1642

尊敬的 TI 团队:

我使用 IWR1642BOOST +实验室演示页数进行测试、在执行以下步骤后没有任何点云输出:

-将 pplcount 演示导入 CCS、重新构建并 将新 bin 刷写到 IWR1642BOOST
-使用默认的 cfg 文件启动传感器,输出 TLV 中没有点云,只有头文件


已执行以下分析

-已确认点云 TLV 的输出没有限制, 并且从 DSS 传输到 MSS 的点云数量为0
-预编译 bin +默认 cfg + IWR1642BOOST 工作正常


请帮助确认此问题
-或者能否为 IWR1642实验室演示链接功耗计数、无法再下载许多旧版本的工业工具箱

谢谢。

D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于可以使用预编译二进制文件、这意味着必须使用旧版本的 SDK 编译二进制文件。 SDK 的源代码在已安装版本中更改、导致您构建的二进制文件与提供的原始预构建二进制文件不匹配。  

    要下载 旧版本的雷达 工具箱、您需要转至 TI Resource Explorer 、并执行以下操作:

    要安装比这更旧的版本、我们必须查找雷达工具箱的以前名称、即"工业工具箱"。  若要查找并下载不同版本的工业工具箱、请执行以下操作:

    第1步和第2步与上述相同、然后

    查找"工业工具箱"、

    然后按照与上述部分中的3和4相同的步骤下载版本。

    此致、
    卢克