This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG6180-6181EVM:传感器在外壳内的位置

Guru**** 1282470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1253750/tmag6180-6181evm-sensor-position-within-housing

器件型号:TMAG6180-6181EVM

您好!

我对数据表中的机械图和传感器在外壳内所示/指定的位置有一些疑问。

尚不清楚容差值"居中+- 25µm "是仅 AMR 传感器和/或霍尔传感器相对于封装中心的对齐。 以下哪种情况是正确的?

臂传感器与霍尔传感器的位置容差是多少?

未指定 x 轴上的对齐公差。  您能否提供该值?

此外、水平箭头不会到达机械臂/霍尔传感器的中间、而是到达霍尔传感器的末端(用绿色包络)。 如果不知道霍尔传感器的宽度、该值没有任何作用。 它的意图是什么? 箭头不应该以传感器的中间结束吗?

ARM 传感器和霍尔传感器在技术上是否与外壳或器件引脚对齐?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢您在 E2E 上提出您的问题。

    • AMR 和霍尔感应元件都位于同一个芯片上。  产生此容差的主要原因与封装组件容差有关、因此这应同时适用于两个传感器。   
    • /- 25um 容差应与芯片在 X 和 Y 方向的中心程度有关。
    • 该封装为3mm x 3mm、因此无法获得与霍尔元件宽度相关的任何额外宽度。  此箭头必须用于表示到霍尔元件中心的距离、而将箭头一直绘制到中心将是更准确的表示。  我将把这篇文章发送给文档编辑人员。 我希望这样做是为了避免与其他文本标记重叠。  很抱歉这里的混淆。
    • 在涂抹塑封材料之前、制造工艺会将芯片安装到引线框上。  在此过程中、一帧中通常会驻留多个单元。  复合步进完成后、器件将从框架中切割出来、从而对器件进行单选。  但是、在我们的数据表中、此对齐公差通常是相对于模塑化合物本身给出的。

    谢谢。

    斯科特