This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用多个毫米波雷达传感器实现物体回避

Guru**** 1986165 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP, AWR6843AOPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1253362/using-multiple-mmwave-radar-sensors-for-object-avoidance

器件型号:AWR6843AOP

您好!

我目前已开始研究如何 在电动汽车应用中使用 AWR6843AOP 进行环境和障碍物检测。 是否可以使用多个传感器~10-14、所有传感器同时运行。 它们是否会相互干扰、即另一雷达模块接收到的线性调频脉冲?  

这是问题吗?如果不是、我需要执行任何操作来设置这些器件、使它们不会产生干扰?  

此外、随着我们计划在原型设备上对这些 板进行评估、在继续操作之前、是否可以将多个 AWR6843AOPEVM 板连接到计算系统以评估多雷达模块障碍物检测功能? 是否需要执行任何特殊配置或设置才能使此测试设置正常运行?

非常感谢您提供任何反馈或专业知识。 如果多传感器毫米波雷达设置有其他注意事项或问题、请告知我。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    理论上、雷达在附近区域发出线性调频脉冲之间可能存在一些干扰。  不过、 本文档 解释了这些器件如何在公共区域内减轻干扰以及操作多个传感器。

    此致、

    桑托什

x 出现错误。请重试或与管理员联系。