This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:[紧急][mmwave_mcuplus_SDK] AWR2944 SBL/Image Creator 用户指南

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1253474/awr2944evm-urgent-mmwave_mcuplus_sdk-awr2944-sbl-image-creator-user-guide

器件型号:AWR2944EVM

您好、TI 支持团队、

我们将使用 MMWave_mcuplus_sdk、我们能够构建次级引导加载程序、但我们仍然无法从外部闪存复制到 RAM 中的正确地址。 因此、是否有一些关于以下几点的文档:

1-使用 TI 脚本创建应用映像

我们需要根据 SBL 将应用复制到特定 RAM 地址的内容、了解如何确保 SBL 将应用复制到正确的地址

此致、

Ayoub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考以下应用手册。

    AWR294x 主要和次级引导加载程序(TI.com)

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您提供的信息、我将查看它。
    你有关于第二点的信息吗? 我想了解 SBL 将我的应用复制到的 RAM 中的目标地址是什么?
    它是可配置的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayoub Teznine:  

    有关用于可执行代码的 MSS L2存储器基址、请参阅第24页的 TRM。  

    此存储器在其大小范围内可用。