This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP103:TMP103AYFF | VIH 发生故障

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP103
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1251558/tmp103-tmp103ayff-vih-is-failing

器件型号:TMP103

大家好、

请查看测得的温度传感器值的下表总结。

此处最大 VIH 发生故障、电源电压为1.8V、波形看起来正常。 您能告诉我为什么吗?  

  • 下表显示了测量的汇总数据
    传感器 TMP103
    信号 符号 最小值 最大值 测量值 单位 结果
    TEMP_EPR_I2C_SCL
    VIH 1.26 1.8 2.0188 V 失败
    VIL -0.5 0.54 -0.147 V 通过
    TEMP_EPR_I2C_SDA
    VIH 1.26 1.8 1.9796 V 失败
    VIL -0.5 0.54 0.0882 V 通过

  • 图像取自产品说明书、

  • 下图显示了使用的原理图。 波形通过 R174和 R175电阻器探测
  • 下面是来自 MSO 的探测图像  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我在您的原理图中的任何位置都没有看到2V 的电压源。  您如何测试 VIH? 如果要向 SCL/SDA 引脚提供电流、则必须将仪器钳制在1.8V。 拉电流这种方式将检测负责 TMP103独特绝对最大规格的结构。 TMP103不允许 SCL/SDA 电压超过 V+。 该限制来自低引脚数;其他 I2C TMP 有更多引脚、没有此电压限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的任用户:

    1.以下电源方案用于生成 VCC_1V8_IO  

    2.我们使用 MSO 来探测 VIH (来自电阻 R174和 R175)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何测试 VIH?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的任用户:  

    没有得到您所要求的。

    1.我们  用示波器探测 VIH (来自电阻 R174和 R175)、它高于电源电压1.8。

    2.我们正在测量温度值,结果可以。

    3.时钟和输入波形也附在下面。 从波形可以清楚地看出、VIH 高于输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在示波器上显示的这个电压电平不是 VIH。 VIH 是一个输入规格。 我们通过改变输入电压来测试 VIH 规范、以了解 TMP103需要多高的电压来检测逻辑高电平。  

    电压电平由上拉电阻器的电源电压决定。 您的原理图指定的电压为1.8V。 要么您的上拉电压不是1.8V、您的示波器未校准、要么这两者的某种组合。 TMP103影响电压电平的唯一方法是、如果 SCL/SDA 电压超过 TMP103的电源电压、它便会尝试拉低电压。 但您的原理图并非如此、您报告的症状是电压被拉至高于电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的任用户:

    上拉和电源电压没有变化。 它们短接至1.8V 电源。 通过上述讨论、我了解到了这一点。

    • 1.26至2.1V 将视为逻辑1
    • -0.5至0.56V 被视为逻辑0

     如果电源电压为1.8V、请确认这些值。

    图1:来自数据表

    图2:为我们的值编辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说似乎是合理的。