This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] IWRL6432:IWRL6432 compRangeBiasAndRxChanPhase 校准

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254462/faq-iwrl6432-iwrl6432-comprangebiasandrxchanphase-calibration

器件型号:IWRL6432
主题中讨论的其他器件:IWRL1432

为 IWRL6432生成 compRangeBiasAndRxChanPhase 线路的步骤。 对于 IWRL1432也可以采取类似步骤、适当的情况下用1432替代6432。

1、加载在 C:\ti\mmwave_L_SDK_05_03_00_02\examples\mmw_demo_and_Presence 探测\prebuild_binaries\xwrL64xx (或对于 IWRL1432器件为 xwrl14xx)中找到的运动和存在演示。

2.在无杂波的环境中,在视轴上设置一个强大的目标,如在 X 米的距离处(不建议 X 小于50厘米)的角反射器。 大房间或户外应该就足够了。

3. 将以下行添加到要使用的配置文件中。 使用频率范围与 运行中使用的范围相似的配置文件进行校准很重要。

measureRangeBiasAndRxChanPhase 1 X D

第一个参数"1"用于启用测量。 第二个参数 D (以米为单位)是 X 附近用于搜索峰值的窗口距离。 搜索窗口的目的是避免测试环境被过度限制、因为可能无法清除所有反射器中可能比用于校准的反射器更强的反射器。 建议窗口大小至少等于几个距离库的距离。

4.确保配置文件满足以下限制条件:  

约束1 必须启用重大运动

sigProcChainCfg 的第三个参数必须是1或3。

sigProcChainCfg  32 2 3 0 0 0 0 15

约束2 必须关闭静态干扰消除   离合器拆卸0
约束3 相位调制模式必须为 TDM、而不是 BPM

chirpComnCfg 的第五个参数必须为1

线性调频脉冲配置 23 0 0 256  1 65.6.0

约束4

TX 天线数量必须为2

RX 天线数量必须为3

通道配置7 3 0

有关所需更改的示例、请访问 MotionDetectConfiguration.cfg

e2e.ti.com/.../0066.MotionDetectCalibration.cfg

使用此版本的 工业可视化工具获取输出。 将工业可视化工具中的 Python 文件替换为以下给定文件、或 仅 独立运行可执行文件。

Python 文件:e2e.ti.com/.../3630.gui_5F00_main.pye2e.ti.com/.../parseFrame.pye2e.ti.com/.../parseTLVs.py

 

可执行文件: e2e.ti.com/.../mmWave_5F00_Industrial_5F00_Visualizer_5F00_with_5F00_Calibration.exe