请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254244/awr2243-36-sa_rap_17
器件型号:AWR2243主题中讨论的其他器件: IWR2243、 AWR1243
安全手册:AWR1243、AWR2243和 IWR2243安全手册修订版1.00l.pdf
我们在产品设计中使用 AWR2243:
SA_RAP_17 安全功能被视为在高/连续需求工作模式下运行(根据 IEC 61508)。 (请注意、这并不排除在低需求模式下运行的选项。 做出此假设是为了提供判断安全完整性等级目标的基线。)
如何理解这一要求? 如何理解高需求?