This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:重要信号检测、GUI 上的阈值设置;如何设置 th-breath &th-heart 的值?

Guru**** 1135470 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1251377/awr1642-vital-signal-detection-threshold-setting-on-gui-how-do-i-set-the-values-for-th-breath-th-heart

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:IWR1843

您好、TI!

如何 设置 TH-Breath 和 TH-Heart 的值(请参阅下图中的 rec 圆圈)? 我在搜索天、但在 TI 托管的任何文档上看不到对天的任何解释。

这种呼吸和心的测量单位是什么?

在呼吸和心率方面、它们是否存在某种切断极限?

如果我增大或减小这些值、它们对读数有何影响?

需要您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要在内部与团队进行核实。 我们会在两天内回复您、告知您最新信息。  

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于生命体征、您所指的 GUI 已过时、不再受支持。

    您能不能请浏览一下新的实验和 GUI:  

    https://www.ti.com/tool/download/RADAR-TOOLBOX/1.10.00.13

    此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用上面的链接、我仍然找不到心率和呼吸方面最新的 GUI。  它可能在哪个子链接中更明确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    单击上面链接中的发行说明

    它将引导您转到工具箱库。 点击右上角的下载按钮即可下载该工具箱。

    下载完毕后、在 radar_toolbox_1_10_00_13\radar_toolbox_1_10_00_13\tools\visualizers\Industrial_Visualizer 中打开工业可视化工具 GUI

    选择 IWR1843作为器件、并通过人员跟踪演示生命体征

    此致、

    阿比谢克