This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:AWR2944EVM + DCA1000EVM 故障排除、mmWave Studio 03.01.01.00

Guru**** 1135590 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, DCA1000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254083/awr2944evm-troubleshooting-awr2944evm-dca1000evm-mmwave-studio-03-01-01-00

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

您好!

我购买了一个全新的 AWR2944EVM、与 DCA1000EVM 配合使用、用于在 mmWave Studio 03.01.01.00中收集原始数据。 我立即遇到了 UART 端口 RS232连接问题。 仔细遵循 AWR2944EVM 用户指南、DCA1000EVM 快速入门和用户指南以及 TI DCA1000设置视频后、我在尝试将 UART 端口连接到 RS232时始终遇到相同的错误。 "连接失败:calling_connectTarget 返回3."  

下图中显示了该错误。 它是在我将电路板连接到计算机后生成的、点击"Set"按钮、选择相应的 COM 端口、然后点击"Connect"。

即使在浏览过许多 E2E 论坛中关于同一主题的帖子后、我也无法解决此错误。 以下是我的配置:

  • Windows 11家庭版
  • 已使用"Device Manager (设备管理器)"确认选择了正确的 COM 端口。 驱动程序是最新的。
  • 静态 IP 地址配置
  • 硬件设置:使用提供的 Samtec 带状电缆、连接到 DCA1000的以太网电缆、AWR2944EVM J8和 J10上的 USB 电缆。 SOP 0和 SOP 1上的跳线 。 AWR2944EVM 上的12V、5A 电源。 DCA1000EVM 上为5V、2.5A。

下面是我尝试过的解决方案列表。 他们都未能纠正此问题。

  • 当前使用的是 Windows 11家庭版。 尝试使用支持 Windows 10专业版 ,它已成功与另一个版本的 mmWave Studio 上的电路板(AWR2243EVM+DCA1000EVM)进行交互(03.00.00.14)。
  • 这证实了 MATLAB 运行时引擎8.5.1已安装并运行。
  • 确认了静态 IP 地址 是正确的(请参阅上文)。
  • 下电上电 被多次包络。
  • 连接的 USB  之后 正在连接电源。
  • 已禁用 Windows Defender 防火墙和 WiFi。
  • 卸下 USB 集线器 并将 USB 电缆直接连接到计算机的 USB 端口。
  • 正在按下 NRST 开关(SW1)。
  • 更改 波特率 从921600更改为115200。
  • 已确认 SOP  模式2 将跳线放置在 SOP0和 SOP1上。
  • 从 AWR2944EVM 上的 J10移除 USB 电缆、并连接到 DCA1000EVM 上的 J1或 J4。 显示为两个器件。
  • 已确认两个电路板的电源是否正确。
  • 已尝试使用不同的 USB 和以太网电缆。
  • 已使用多端口路由器(网络交换机)。

您可以建议其他解决方案吗? 或者您是否认为问题是 AWR2944EVM 有故障?  

此外、请注意、是否可以通过 ssh 连接 DCA1000EVM 或 AWR2944EVM?  

非常感谢!

-亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据共享的屏幕截图、您需要使用18、19、20、21等 COM 端口之一。 其中一个应连接到器件。 当前您使用的是 XDS 端口来连接 DCA1000、而它应该是 FTDI 端口。  

    请进行更改、然后查看您是否能够使用 FTDI 端口之一与设置建立连接。  

    alos 使用波特率115200。

    谢谢。

    Pradipta.