This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:AWR6843AOP SPI 通信失败与 CC2642R1FTWRGZRQ1

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1253265/awr6843aop-awr6843aop-spi-communication-fail-with-cc2642r1ftwrgzrq1

器件型号:AWR6843AOP

AWR6843AOP SPI 与 CC2642R1FTWRGZRQ1的通信失败、:CC2642R1FTWRGZRQ1未从 AWR6843AOP 接收 SPI 数据。

1.OK PCBA SPI 测量信号:

捕获长时间测量值:

   

2.NG PCBA SPI 测量信号:

捕获长时间测量值:

   

3.遵循1.&2. 我们没有发现 OK 和 NG PCBA SPI 之间有任何差异,但看到 MOSI 有随机信号。 请帮助提供 question.factor。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很乐意提供帮助。 我不确定您的问题是什么。 您正在尝试在 aAWR6843AOP 和 aCC2642R1FTWRGZRQ1之间建立 SPI 通信、对吗?

    哪个器件是主机、哪个是外设? 您的硬件设置如何?您如何探测通信线路? 您似乎正确地看到了信号、因此主机上的驱动程序已正确初始化 、但您是否不能按预期在 MOSI 上看到数据?  

    我需要进一步详细阐述才能有效地帮助您。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 请参考所附图片 CH1:CLK ; CH2:MISO ; CH3:MOSI ; CH4:CS。  

    为什么 CH3:MOSI 具有随机高/低电平?  可以吗?  附加的 SPI 文件(CH1_CLK-CH2_MISO-CH3_MOSI-CH4_CS.png)是否全部正确?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为6843上的 SPI 驱动程序的初始化、配置和使用提供 ME 代码? 我想验证您的代码。

    您不应该在 MOSI 上看到随机值、某些东西肯定在驱动它。 AWR6843AOP 是主器件、还是  CC2642R1FTWRGZRQ1? 哪个器件正在驱动 芯片选择?

    此致、
    卢克