This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:46 VMON

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, IWR2243, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254227/awr2243-46-vmon

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件: IWR2243AWR1243

安全手册:AWR1243、AWR2243和 IWR2243安全手册修订版1.00l.pdf
我们在产品设计中使用 AWR2243:

安全状态
在安全状态下、AWR1243、AWR2243和 IWR2243通电但不可用。 nRESET (上电复位、也称为冷复位)由系统置为有效、但在电源斜升至稳定状态之前不会释放。 如果电源不在一个最小运行范围内、内部电压监视(VMON)安全机制也会继续将 nRESET 置为器件内部有效。 当产品处于安全状态 AR1时、输出驱动器为三态、IO 引脚使用默认的 PU/PD 值保持在输入模式、SOP 引脚上几乎没有例外

对于 AWR2243、它的芯片中是否有 VMON?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、AWR2243上存在 VMON。 有关详细信息、请参阅数据表。  

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果它已经具有 VMON、为什么从功能安全角度来看它仍有外部电压监控功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    外部电压监控用于主电源。 请查看其中提到的安全手册。  

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从最后一个描述来看、  如果电源不在最小工作范围内

    它也似乎监测外部电压,你认为这样吗? 还是有更多证明可以看到您的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据最新讨论关闭此 TT。

    谢谢。

    Pradipta.