This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:50 MSS R4

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, IWR2243, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254222/awr2243-50-mss-r4

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件: IWR2243AWR1243

安全手册:AWR1243、AWR2243和 IWR2243安全手册修订版1.00l.pdf
我们在产品设计中使用 AWR2243:

 CPU 异常中断
对于在 CPU 中实施的诊断、这个响应直接在 CPU 中执行。 在中止期间、程序序列将上下文传输到中止处理程序、并且 MSS R4通过 nERROR 指示这种情况。

对于 AWR2243来说,它没有 MSS R4 ,所以对于这个芯片,如何对它作出反应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWR2243具有一个主控子系统。 在中止的情况下、MSS 将以 nERROR 进行响应。  

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它有 MSS,在其中运行的软件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更多信息、请参阅以下文档。

    AWR2243引导加载程序流程(修订版 A)(TI.com)

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是检查规格,我发现有两个处理器。 1个无线电(BIST)处理器、2个200 MHz 的 Cortex R4F。它们是否有独立的软件操作? 谁提供这些软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据最新讨论关闭此 TT。

    谢谢。

    Pradipta.