This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:43 MSS BSS

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, IWR2243, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254230/awr2243-43-mss-bss

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件: IWR2243AWR1243

安全手册:AWR1243、AWR2243和 IWR2243安全手册修订版1.00l.pdf
我们在产品设计中使用 AWR2243:

xWR 前端传感器芯片器件包含 ROM 的固件、固件是按照 TI 安全软件开发流程开发的。 1.主子系统(MSS):引导/引导加载程序固件和 MSS 固件2. BIST 子系统( BSS ): BSS 固件

对于 AWE2243,是否有 MSS、BSS? 如果没有,为什么这里没有说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWR2243具有 MSS 和 BSS。 如需更多信息、请阅读手册中的数据表和简介一章。  

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在数据表的表6-1器件特性比较中、它显示它没有 MCU(R4F)、MSS 是否是 MCU(R4F)? 我真的很困惑 AWR2243有什么? 在 MSS 中运行的软件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据最新讨论关闭此 TT。

    谢谢。

    Pradipta.